处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨移动促进LTE+Cat-4认证

瑞萨移动促进LTE+Cat-4认证
来源:华强电子网 时间:2012-05-03
 

西班牙,巴塞罗那,世界移动大会讯 — 的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 的子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨移动公司(Renesas Mobile Corporation)将向您展示:借助其“smarter by design”架构,使其型SP2531 LTE三重模式调制解调器在下载中如何将性能扩展至将近150Mbps,以提供LTE CAT-4性能。

 

这一展示,是与的通信基础设施架构供应商,爱立信公司共同承办的,展示将于2012年2月27日至3月1日西班牙巴塞罗那Fira Montjuïc举办的2012世界移动大会上进行,并将展示出其采用实时网络基础设备的首款产品。

 

手机标准的演进从未停止,而且现在还有更多的性能要求需要从3GPP标准中释放出来,从EDGE到HSPA,HSPA+,LTE和LTE-A。瑞萨移动公司目前拥有世界上经验丰富的调制解调器团队,位列解调器工程技术的前沿,尤其在接收器方面更加擅长。此次展示将会突出,通过在其智能解调器架构中进行软件变更,瑞萨移动如何能够大大的扩展其性能。

 

同样的理念也深入到瑞萨移动平台,这一平台受益于高度的可配置性,可升级性和性。 瑞萨移动公司高级副总裁,Heikki Tenhunen表示“重要的是,器件厂商需要保证其所选择的解调器技术是可靠的,具有出色的性能并且可以在不同的网络和设备上进行操作。从借助数千名员工多年经验所获得智能设计程序的应用中,我们能够从解调器中获得的效率,而市场上大多数Cat-3芯片集仅仅能达到小的吞吐量需求。

 

高性能加上网络基础设施的有效性就代表着在未来的LTE器件中,我们的客户将获得可能实现的根基。” 爱立信LTE总管,Thomas Noren 补充道:“推动峰值比率性能提高是爱立信和瑞萨成功合作的示例之一。

 

类别4可以实现更高的用户体验,将即将问市的大量的LTE智能手机的效率达到150Mbps。” 片上系统解调器优化用以根据吞吐量的要求,提供的性能和效率,采用SP2531中的存储器和可编程硬件等器件同步提供Cat-3。瑞萨移动的智能设计允许将其性能和效率提升一个点,即Cat-3芯片可以提供Cat-4的下载吞吐量。

 

基于瑞萨移动解调器所展示出的巨大的性能优势,采用这些芯片集的器件使用户可以为浏览和下载等应用实现速的传输,而移动手机操作者将受益于提高的性能,并且可以为其用户提供极具吸引力的新型应用。爱立信和(来自诺基亚)瑞萨移动解调器团队在过去的十年里都有良好的合作。

 

在这段时间里,两家公司密切合作,通过采用合作的互用性测试(IODT)会议,扩展了其高级技术实现的可能性。这些会议对于新技术的推进至关重要,因为在他们商务性的推出并且达到全盛时期之前,可以对于新特性进行测试和验证。例如,经过合作,瑞萨移动和爱立信在验证一些美国品牌,包括AWS频率4和700 MHz频带17方面位列业界。 瑞萨移动近启动了Cat-4大容量智能手机平台,MP5232,可以实现完全的Cat-4的性能。