所谓的智能视频分析监控技术,有时也称“行为监控技术”,就是指采用智能化的视频分析算法,利用计算机对视野范围内的目标的特定行为进行分析和提取,当发现存在符合某种规则的行为(如定向运动、越界、游荡、遗留等)发生时,自动向监控系统发出提示信号,采取某种对应措施(如声光报警器报警)或通知监控人员进行人工干预等。那么,国内智能分析发展现状如何?未来发展趋势又将会如何?
国内智能视频分析技术现状
从计算机技术的基础性研究来说,国内的研究虽然落后于国际先进水平,但差距并不明显,就智能视频分析核心技术而言属于模式识别人工智能技术的一个分支,是对视频信息的自动分析和提取,从这一技术在国际上被首先提出开始,国内就已有科研人员对此进行了一些研究,并形成一些研究成果。然而,目前我国的视频监控技术还处于“模拟转数字”的阶段,“数字视频监控”或“网络视频监控”还未成为监控系统的主流,技术层面较低,因此,对于智能视频分析监控技术的需求并不强烈,“市场需求主导技术发展”是永恒的规律,没有强烈的市场需求,这一技术的发展也就仍然停留在较为初级的阶段,因此,在国内,这一技术大部分程度上都还处于实验室研究阶段,虽然有不少科研单位或厂家看到了这一技术的前景,意图抢占先机,抢先开发出产品,但由于市场需求力度不强,仍然停留在初级水平,并没有完全形成成熟的产品。
但随着国外成熟产品的进入,监控领域已逐渐意识到这一技术和产品的重要地位,逐渐地为国内的监控行业人员所认识和熟悉,而且看到了这一技术必然是未来监控系统的一个发展趋势。而随着我国经济的进一步发展,奥运会、世博会等一系列国际盛会的申办成功,都大大提高了人们的安全意识,可以说,智能视频分析监控技术已逐渐进入到国内安防人的视野,并越来越受到看好,认为这将是监控技术发展的又一个春天。而对于庞大的中国国内市场规模来说,虽然目前我国的视频监控技术平均起来仍然处于较低水平,但这并不妨碍某些高端用户对于这一智能监控技术的需求,市场容量同样不可小觑,这也是成为吸引科研单位或企业加强这一技术的研发,积极开发成型产品的原因。
◇智能监控产品和市场粗放发展
视频监控系统的应用建设总体存在仍然处于粗放型的规模扩张阶段,很多人更关注的仍然是“监控覆盖率”,智能视频分析产品开发缺乏有效的机制,应用方向的投入明显不足。
智能视频分析产品研发缺乏适用性,一方面,大部分安防用户没有认真梳理应用需求,对产品的要求没有很清晰的概念。另一方面,企业产品研发部门缺乏对用户和行业的深入理解,导致智能视频分析产品功能千遍一律,缺乏针对性。同时大部分厂商和集成商没有充分发挥产品研发与用户之间的桥梁作用,夸大智能视频分析产品功能的行为比比皆是,严重损伤了智能视频分析产品的市场形象。
另外,缺乏权威标准认证体系,用户对产品性能无法有效度量、把控,严重影响用户对安防智能视频分析应用的信心。智能视频分析产品价格昂贵,无法亲民。一套智能视频分析系统融合多种模式,要检测出多种行为必须在内部建立不同的算法,需要有专门的科研人员进行算法软件编制,而在安装过程中需要由专业的技术人员进行调试,以致成本过高。
正是由于价格的居高不下,国内的普通用户消费水平无法达到,使得智能视频分析产品只能在高端领域中应用,难以“飞入寻常百姓家”。
◇智能监控产品创新研发有待加强
厂商在研发过程中,要根据实际情况着力提高智能视频分析算法性能,在提高实时性、可靠性同时降低系统误报、漏报概率,同时提高智能视频分析产品的性价比。更重要的是,通过安防用户共享知识产权、研究成果等方式有效降系统建设成本,充分调动安防用户使用积极性,加快推动安防智能视频分析应用推广。
此外,安防市场管理部门要加快制定标准和规范助推智能视频分析的发展。牵头加快推进安防智能视频分析应用产品标准体系架构研究,从基本功能和总体技术性能要求、检测认证方法等方面编制相应的技术标准,或者通过组建“智能视频分析产品认证检测中心”等相关认证机构,提高智能视频分析性能鉴定的权威性和可操作性,在此基础上进一步完善市场准入、日常监管制度,营造规范、有序的市场环境,为安防智能视频分析应用推广“保驾护航”。
智能视频分析技术发展方向
视频分析技术在智能交通行业中已经广泛应用,技术发展更是日新月异,在近三四年中,依赖视频分析技术的产品更新了两代产品,从标清到高清至现在的高清智能。因为视频分析技术的高效及实用,在将来的技术发展中,仍会保持快速的发展,其发展方向主要有四个方面:
适应的图像像素越来越高曾经高清视频的视频分析是整个视频分析技术的瓶颈,高像素的视频流对视频运算和前端设备的承载能力有很高的要求,经过几年时间的技术发展,这一瓶颈已经得到解决,现在智能交通各系统已基本都使用高清摄像机为基础数据源。在以后的技术发展中,摄像机的像素还会越来越高,从目前主流的200万、500万像素向更高清发展,视频分析技术也会随之适应相应的前端设备。
视频分析的维度越来越宽,目前视频分析技术主要应用在交通行业电子警察系统(包括车辆综合违章抓拍)、卡口系统、动态车流监测系统。各系统中视频分析的数据基本固定,如电子警察系统主要是检测车辆经过监测点、判别车辆闯红灯、违章变道压线等各种违章行为,卡口系统中主要是识别车辆牌照,动态车流监测系统主要是统计交通断面的交通流信息。在今后的技术发展中,视频分析的数据维度会越来越宽,包括复杂的交通行为分析、车身颜色识别、车标车型识别、驾驶人员人脸识别等等。
前端硬件设备越来越智能在刚进入高清时代的时候,高清摄像机的视频分析基本上是一台摄像机配备一台工控机来进行视频运算,然后发展到几台(两台到四台不等)摄像机配备一台工控机。现在卡口电警系统里的视频分析已经不需要配备工控机,直接把视频算法写入摄像机内,由摄像机来完成此项工作,这除了得益于摄像机内置处理器性能的提高外,视频分析技术的智能化发展尤为重要。在以后的产品和技术发展中,视频分析技术对前端设备的要求会越来越低,配置在前端的设备会越来越少,而且越来越智能,承载的功能会越来越多。
视频运算的稳定性越来越高视频分析技术的稳定性一直是发展的难题,尤其是道路车辆行进速度快,交通行业本身对检测精度又很高,所以有些应用一直处在试用阶段,比如高速路段的车辆检测采用线圈或雷达检测为主视频为辅的方式,视频测速不作为交通超速违章处罚依据等等。在将来视频分析技术进一步发展后,势必会越来越稳定,检测精度越来越高,将全面取代其他其他复合检测手段。
《“十二五”交通运输信息化发展需求》中提出:保障交通运输系统的畅通、高效,要求加强对交通基础设施和运输装备的运行监测,提高其运营管理水平和运行效率;满足人民群众安全便捷出行,要求为公众提供优质的出行信息服务;保障交通运输安全发展,要求提升交通运输安全监管和应急处置的监测预警、通信保障和决策支持水平。
因此,作为缓解城市交通压力、减少交通事故重要手段的智能交通建设成为政府投资重点。
据清科研究中心报告显示,我国智能交通行业进入快速发展阶段,2012智能交通行业整体市场规模近800亿元,预计到2015年,整体市场规模或将超过2000亿元,市场增长率保持在10%以上,并在未来的很长一段时间内,持续增长并发展。因此视频分析技术作为智能交通行业发展的核心技术,其市场发展前景不言而明,也将获得巨大的发展空间。