处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

浅谈:监控镜头与IR-CUT一体机技术认知

浅谈:监控镜头与IR-CUT一体机技术认知
来源:中关村在线 时间:2013-10-11

    高清网路监控时代的来临,使以往的模拟讯号设备逐渐趋向以数字讯号为主的设备。但不管技术如何进步,摄像机成像的基本原理仍旧一样,首先接触到光的关键零组件仍旧是镜头,接着才是传感器以及后端的影像处理机制。

    在模拟讯号时代,传感器主要以ccd为主;而在高清数字讯号的时代,cmos传感器成为主流,不仅能突破百万画素,更因相较於ccd,cmos成本具备独特优势。但cmos仍旧有不及於ccd的地方,即为红外线的处理,如果不将红外线滤除,图像就会严重偏色,造成色彩失真;但若将红外线滤除,夜间或者光线不足的时候,难以接收成像。所以ircut双滤光片切换器成为高清数字讯号时代的重要组件。

    镜头以及ircut的选用是目前影响摄像机品质的关键之一。ircut悠关进入传感器的光线品质。

    通常摄像机可以接收大部分波长的光线,包含红外线,红外线容易干扰传感器,使传感器在将光线转成讯号后,会产生杂讯,这些杂讯一并传送到后端的监视器上,形成色彩失真的图像,与现实环境的不一样,监视器可能将绿色显示为蓝色,也会使图像背景颜色改变等。为了解决色彩失真问题,一般是在ccd或cmos前贴上一片低通滤光片,该滤光片却阻碍了红外线的进出,因此做到了白天色彩不失真,但在夜间就没有了夜视功能。为了解决夜视问题,一般日夜用摄像机均采用红外灯,让夜晚或光线不足的时候,开启红外灯,同时让红外光也进去,如此虽然解决了夜视功能,但还是会偏色。采用ircut可以这样的问题。

    ir-cut,有两个不同的滤光片:低通滤光片和高通滤光片,通过对滤光片的切换,在白天只允许650nm或780nm以下波长的光线进入,阻止了杂光的干扰,使图像色彩不失真。晚上就让760nm以上的红外线也进入,使摄像机又有了夜视功能,因此摄像机安装了ir-cut后,不论在白天还是在夜晚,它都能有的图像效果。

    镜头与ircut让摄像机呈像的品质达到视觉效果。但如何兼顾镜头与ircut的品质与成本,使摄像机更具备市场竞争力。大多摄像机均采用镜头与ircut分别组装的方式,也就是需要分别采购镜头与ircut,若两者之ㄧ在成本或品质上控管不周,将大大影响摄像机在市场的竞争力。

    ircut内嵌式的镜头不仅控管镜头以及ircut品质,更对两种关键组件的结合进行良好的品质控管,使光线进入到传感器前,得到的光线效果。加上两者合一,让摄像机生产厂家降低生产以及服务成本,更能将摄像机功能与品质提升到更高层次,在市场上更具竞争力。