处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

红外报警倾力校园安防 系统整合成发展趋势

红外报警倾力校园安防 系统整合成发展趋势
来源:中国安防展览网 时间:2013-10-11

    自接连发生多起校园暴力事件后,中小学校学生的安全工作得到了重视和加强,越来越多的校园选择科学、有效且节约人力、物力的安防系统作为保护校园安全和方便学生管理的重要手段。纵观目前校园安防现状,一些学校的技防意识比较薄弱,大多数的幼儿园和中小学校乃至高校只在人防和物防方面加大力度以确保校园安全,技防建设基本上处于萌芽阶段,致使人防和物防成为当前校园安防的主流。 

    校园安防需求:红外报警发力

    随着学校规模增大,基本建设任务重、学生生源复杂、流动人口增多,寒假、暑假、法定节假日、周末的全天及工作周的星期一至星期五正常下班后的空挡时间,极可能成为犯罪分子活动的犯罪时间。学校是教育的圣地,是培养人才的摇篮。为了保证教学、科研活动的顺利进行,维护广大师生员工的生命及财产安全,推动各项事业健康、稳步发展,围绕建设安全文明的校园,必须加强安全防范。

    校园内不同建筑的功能,如学生宿舍、教学楼、办公楼、实验楼、图书馆操作使用各自独立,而且每种场所的具体防范要求标准各不相同,因此校园安防系统必须满足“安全可靠、经济有效、集中管理、易于扩容、方便安装”的要求,虽然目前市场上有各种各样的安防系统,但是真正符合校园特点、适合校园使用的产品并不多。而学校校园红外防盗报警系统建设必需要充分考虑以下几点:

    适应业务需求:红外防盗报警系统的设计应能适应校园当前办公的情况,同时又要考虑到未来的发展。

    实用性和先进性:采用先进成熟的技术,满足当前校园办公的需求,兼顾其他相关的管理需求,尽可能采用先进的红外防盗报警技术以适应更高的多媒体信息的传播需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,以适应未来电子化的发展和需要。

    可靠性和安全性:为保证各项业务正常应用,红外防盗报警系统必须具有高可靠性、安全性,尽量避免系统的单点故障。要对红外防盗报警系统结构、红外防盗报警主机、红外防盗报警探头等各个方面进行高可靠性的设计和建设,提高整个红外防盗报警网络系统的安全可靠性。

    灵活性和可扩展性:学校校园红外防盗报警系统是一个不断发展的系统,所以它必须具有良好的灵活性和可扩展性,能够根据校园信息化、红外防盗报警面不断深入发展的需要,方便的扩展红外防盗报警系统报警覆盖范围、扩大红外防盗报警容量和提高红外防盗报警系统的各层次节点的功能,提高技术升级、设备更新的灵活性。

    开放性和互联性:具备与通信网络互连互通的特性,确保红外防盗报警系统的基础设施的作用可以充分发挥,在结构上真正实现开放等,坚持统一规范的原则,从而为未来的发展奠定基础。

    经济性和投资保护:应以较高的性能价格比构建校园红外防盗报警系统,使资金的产出投入比达到值。能以较低的成本,较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能和高效益。

    可方便管理性:由于校园楼内防盗点的复杂性,所以要求红外防盗报警系统设备具有很好的可管理性,并且配备先进的红外防盗报警主机以便有效地管理和维护整个红外防盗报警系统。

    安防系统整合发展势在必行

    放眼国内高校安防系统建设,目前仍以视频监控、入侵报警、紧急报警、电子巡查管理、门禁管理、停车场管理、对讲系统为重点建设内容。不过,落实到具体需求点上,又可发现一些新的动向。

    首先是高清录像的需求。原有模拟摄像机录像分辨率只能达到D1(720×576),不能有效分辨目标细节,达不到取证的目的。目前主流的网络摄像机图像分辨率至少能够达到720P(1280×720),甚至1080P(1920×1080),清晰度是模拟摄像机的数倍,能够清晰地获取图像证据。

    其次是各子系统整合管理的需求。通过综合管理平台,将视频监控系统、报警系统、门禁系统、停车场系统、指挥调度系统整合在一个用户界面上统一管理,形成各子系统之间的联动,便于应急响应,能够极大地提高保卫工作的效率。

    第三是智能视频分析系统的需求。通过前端摄像机及后端平台的配合,设置越界、人数统计、人群聚集、遗留物检测、视频质量诊断等检测预案,当其被触发时以报警事件的方式通知值守人员,能够及时应对突发事件。

    在高校扩建或改造过程中,除需关注到安保部门提出的新需求外,还要着重处理新旧系统整合应用。新建的高校安防系统多使用数字化管理平台,因此只要是具备数字化标准接口的模拟监控设备都可以通过SDK接入平台。目前通用的做法是将嵌入式的硬盘录像机通过SDK接入数字化管理系统。而其他安防设备,诸如报警控制主机、门禁控制器也可以通过网络接口或串口接入新建的管理平台。