处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安防芯片市场前景乐观 产业健康成长临挑战

安防芯片市场前景乐观 产业健康成长临挑战
来源:中国安防展览网 时间:2013-10-10

    近年来随着安防行业的飞速发展,特别是高清化和智能化设备的迅速普及,安防行业的市场正在迅速扩大。如今中国安防电子产业规模(不包括工程与服务)已经由2005年的276.3亿元迅速扩大到2012年的1430.3亿元,年均增长20%以上,并且至今仍保持着旺盛的增长势头,体现出巨大的市场潜力。 

    安防技术以视频处理为基础,以智能分析技术为延伸,依靠录像取证的震慑力和智能预警的前瞻性,有效地打击了各种犯罪行为,为社会稳定做出了巨大贡献。视频压缩作为核心技术,也在多年的实践中得以飞速发展。

    中国芯片产业发展现状

    多少年来,芯片一直制约着中国电子产业的发展,为了冲破这个瓶颈,多少代人不懈努力,力求摆脱“洋芯片”的制约。经过30多年的努力,国人总算看到了民族芯片业的曙光。有数据显示,在“中国制造网”登记的芯片公司多达1188家。中国芯片公司的成长速度也是惊人的,曾经在一天时间里,就有4家新的芯片公司登记成立。可以说,中国掀起了“芯片企业热潮”。有统计显示,专门设计芯片且职员人数在20至50人左右的“芯片设计”公司就有近1000家。

    目前中国集成电路产业飞速发展,“十一五”期间,我国集成电路产量从261.1亿块提高到653亿块,年均增速20.1%。销售收入从702.1亿元提高到1440.2亿元,年均增速15.4%。其中,芯片制造业从232.9亿元增长到447.1亿元,年均增速14%。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长王芹生女士指出,从设计业来看,共分为长三角、珠三角及京津地区三个产业基地,且各有所长。其中,长三角地区是生产链为丰富、齐全的地区,且近两年发展迅猛;珠三角地区则是应用和市场的前沿,也是中国产业与国际接轨的地区;而京津地区的优势是科研人才多、设计能力强。目前,浦东已成为中国大陆芯片产业的主力军,浦东芯片产业的跨越式发展,提高了中国芯片的制造水平,使国内相关产业初步具备与全球同业竞争的能力。

    对于中国芯片产业的发展前景,在国务院去年年底公布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确将芯片产业作为核心基础性产业。今年是执行国家“十二五”规划的开局之年,如何坚持以整机应用为牵引,以市场为导向,着力推进技术创新、掌握核心技术、开发优势产品、形成创新特色、调整产品结构,培育形成具有国际竞争力的企业,实现产业群体性跃升发展,已成为芯片产业未来发展的方向。

    芯片行业健康成长临挑战

    虽然当前的安防芯片市场发展迅速且前景乐观,但是同样也面对了很多的发展挑战。

    首先是芯片的速度如何快速跟进产品和行业的发展。当前安防产品的路线图趋势一般由安防芯片来决定,芯片不发布,相应的产品也就基本无法发布。但是从目前的安防产业来看,安防芯片的更新周期一般在一年多一点时间。这造成了需求一直在等待芯片的局面,如何能够使得芯片的发展能够匹配上需求的发展,给芯片企业带来了不小的压力,因为这意味着成倍的提高人力成本,市场换代过于频繁也会带来产值的浪费。

    另外一个方面,安防产业对需求的细分越来越明显,以前的一个芯片可以用在大部分产品上的情况现在很难满足用户需求,如何细分芯片,以满足用户的需求也是一个难题。

    其次是如何引导产业链的健康成长。由于安防芯片的特殊性和关键性,安防芯片厂商的市场行为很容易影响到安防产业的发展,如何在扩大市场的同时保护好市场,是需要芯片企业多多考虑的。芯片的成本控制也是一个挑战,目前安防芯片的主要厂商数量不多,但是彼此竞争压力却很大,此外还有因为安防产业整体利润下降导致的来自终端制造商的压力,知识产权的费用也是一笔很大的开支。节能环保及低功耗的需求,目前相关环保部门对安防产品功耗的要求越来越高,同时也是影响产品出口的一个主要指标。与之相矛盾的是性能提升往往依托于能耗的提高。

    未来发展之路

    国内厂商要想在安防市场占据优势,就要从产业化的角度形成一体式的解决方案,一方面雳要国内芯片厂商在软硬件的技术水平和开发环境方面做出努力,另一方面需要国家制定出具有自主知识产权并面向安防行业应用的的标准。在标准方面目前国内已经起草并发布了SVAC标准,即《安全防范视频监控数字音视频编解码技术要求》,英文全称为SurveillanceVideoandAudioCoding,该标准是由国家标准化管理委员会立项的国家标准,是视频监控系统的基础标准。SVAC标准的目的是建立符合视频监控需要的、先进的音视频编解码标准和安全体系,提高报警监控系统间的互联.互通、互操作及信息的安全、有效和综合利用。

    由于SVAC标准在撰写之初就己经充分考虑了安防的需要,对可伸缩视频编码(ScalableVideoCoding,SVC)技术进行了充分的支持。该技术把视频信号以分层的形式进行编码,在时间、空间、质量上进行划分,输出多层码流(包括基本层和增强层),其中基本层的数据可以使解码器完全正常地解码出基本视频内容,但是基本层的数据获得的视频图像可能存在帧率较低、分辨率较低。或者质量较低的问题。在信道受限或信道环境复杂时;可以保证解码端能够接收到可以观看的流畅视频图像,当信道环境良好或信道资源丰富时,可以传递增强层数据,以提高帧率.分辨率、或视频质量。而增强层是可以多层编码的,这就意味着在视频码流总码率的范围内接收到的码率越大,视频质量越好。相对于原来的视频编码标准,一次编码后的视频码流就固定了,对于不同的终端应用,不需要对同一内容多次编码,可伸缩视频编码有效地解决了之前编码标准输出码流的不灵活性,一次编码可以适应多种不同信道,这种可伸缩编码的特性能够有效地降低网络传输和存储的压力。

    以存储为例,在视频保存之初,可以保存完整的编码信息,随着时间的推移可以对视频进行快速处理,降低保存视频码流的分辨率以节省存储空间,这点在H264的扩展标准中虽然也有提及,但在实际应用中并没有大范围推广,而SVAC标准作为安防行业的特有标准,有望将该技术特性推广普及,发挥其独有的优势。此外,SVAC标准在一开始就着手于编码硬件化的工作,这意味着该项技术将能够迅速以产品的形式进行推广和使用。

    此外,公安部平安城市标准——GB28181也正在紧锣密鼓的部署中,GB28181标准规定了城市监控报警联网系统中信息传输、交换、控制的互联结构、通信协议结构,传输、交换、控制的基本要求和安全性要求,以及控制、传输流程和协议接口等技术要求,适用于安全防范监控报警联网系统的方案设计、系统检测、验收以及与之相关的设备研发/生产,其他信息系统也可参考采用。该标准有望改变以往安防行业中各公司项目互不兼容的问题,实现设备的互联互通,有效降低重复建设的费用。SVAC视频编码标准与GB28181标准结合,将有效填补市场空白,并对安防芯片的发展具有重要的指导作用。