处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科技与ARM再度携手合作 共同推动下一代移动与消费技术

联发科技与ARM再度携手合作 共同推动下一代移动与消费技术
来源:21ic 时间:2013-10-09

 21ic讯 ARM今日与专注于无线通信与数字多媒体技术的全球IC设计领导厂商联发科技共同宣布,联发科技已经取得ARM Cortex-A50系列与下一代ARM Mali图形处理器(GPU)的技术授权。这项组合技术将协助联发科技及其客户在目前的CPU与GPU技术上脱颖而出。

ARM执行副总裁兼处理器部门总经理 Tom Cronk 表示:“联发科技推出的MT8135,是业界首款在异构多任务(heterogeneous multiprocessing, HMP)的架构配置下运行ARM big.LITTLETM大小核技术的移动系统单芯片,奠定其产业领导地位。ARM非常高兴地通过这项合作关系,促成更多创新的移动消费设备面市,我们同时也深信,通过Cortex-A50处理器与Mali图形处理器技术,联发科技将能持续稳固市场地位。”

联发科技首席营销官Johan Lodenius说道:“联发科技很高兴能与ARM紧密地合作,共同为制造商与全球的消费大众提供先进的CPU和GPU解决方案。在双方的携手合作之下,我们将为低功耗、高性能的设备打造业界标准,让广大使用群众受惠于兼具下一代处理速度,安全与图形表现的使用体验。”

ARM具备独特的技术地位,能够针对ARM Cortex处理器、Mali图形处理器与ARM CoreLink™ CCI-400技术提供一套优化的计算平台。除了big.LITTLE大小核的技术与联发科技在系统单芯片与系统设计领域深厚的专业技术,这项异构架构的配置能让移动设备中广泛的应用程序在CPU与GPU之间运行,使得应用程序得以被处理得更快、更有效率。此外,这样的配置充分利用了每个系统组件内含的能力,藉以达到功耗和性能的平衡。

ARM Cortex-A57与Cortex-A53处理器支持可执行64位和32位的ARMv8-A架构。这系列的处理器以节能实现为重心,一方面扩展现有的性能支持范围,并同时保持与现有32位ARM处理器软件生态系统的兼容性。ARM Mali GPU系列产品可支持广泛应用,从为入门级智能手机带来业界的图形处理能力,一直到针对未来高端超级手机(superphones)、平板电脑与智能电视提供栩栩如生、令人惊艳的使用体验。