处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

QNX为汽车提供基于软件的引擎降噪技术

QNX为汽车提供基于软件的引擎降噪技术
来源:EEWORLD 时间:2013-10-09

QNX ® Acoustics 有源噪声控制为乘用车的引擎 降噪 提供高性能的软件解决方案,免除采用专用硬件所需的附加成本

2013年10月9日,中国北京—— 全球车载电子软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司今日宣布推出高性能的QNX® Acoustics有源噪声控制软件解决方案,可极大降低乘用车内的引擎噪声。

简约并高效,QNX Acoustics有源噪声控制解决方案可无缝集成至汽车的信息娱乐系统或音频放大器,使得汽车系统设计人员可利用现有的信息娱乐或音频硬件。该解决方案可帮助汽车制造商极大节省成本,同时卓越的降噪效果超出现有的有源噪声控制硬件解决方案。

QNX软件系统公司全球销售及市场副总裁Derek Kuhn先生表示:“不管是助力信息娱乐系统,还是降低车辆引擎噪声,我们都为客户提供可提升驾驶体验的解决方案,终满足消费者的需求。QNX Acoustics有源噪声控制解决方案采用软件方法,无需专用硬件的支持,帮助汽车制造商缩短开发时间,并显著的降低了成本。”

QNX Acoustics有源噪声控制解决方案极为灵活,通过采用或不采用操作系统的方式,可支持众多不同的硬件和软件配置。开发人员可利用应用处理器或数字信号处理器(DSP)轻松将其集成至汽车音响主机或音频放大器。



Strategy Analytics全球汽车业务副总监Mark Fitzgerald表示:“致力于提高燃油效率的创新通常会导致噪声增加,汽车制造商就需要采用更多有源噪声控制技术来处理这个问题。传统上,解决噪声问题需要一个硬件盒子,但QNX软件系统通过推出纯软件解决方案改变了这一成本公式。”

QNX Acoustics有源噪声控制解决方案的其他特性包括快速校准和调节、与QNX汽车免提技术的无缝集成、车辆诊断支持以及对众多麦克风和扬声器排列的简易配置。此外,客户还可获得来自QNX专业声学工程师团队的支持,包括软件支持、咨询服务、校准和系统调整等。