处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2015年我国IC产业市场规模将突破1万亿元

2015年我国IC产业市场规模将突破1万亿元
来源:前瞻网 时间:2013-10-09

2013年9月,中共中央政治局委员、国务院副总理马凯来到深圳、杭州、上海三市,深入 集成电路 设计、制造、封装、关键装备材料等企业进行调研,了解集成电路产业发展情况。他指出,加快推动我国集成电路产业发展是中央作出的战略决策,要坚定信心,抢抓机遇,聚焦重点,强化创新,加大政策支持力度,优化企业发展环境,努力实现集成电路产业跨越式发展。

一、我国集成电路产业市场规模

前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国集成电路封装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为,受到世界经济低迷影响,2012年全球半导体市场同比下降了2.7%,为2916亿美元。国内集成电路产业在宽带提速、家电下乡等宏观政策影响下好于全球市场。根据中国半导体行业协会统计,2012年中国集成电路产业销售额为2158.5亿元,同比增长11.6%。

目前,我国集成电路产业发展逐步形成了集成电路设计、集成电路制造和集成电路封装测试三业并举、协调发展的格局。2012年,中国集成电路设计业销售额占比为28.8%、制造业销售额占比为23.2%,封装测试业销售额占比为48.0%。

报告数据显示,2012年国内集成电路产量为823.1亿块,同比增长14.4%。2012年中国集成电路产品进口金额为1920.6亿美元,同比增长12.8%;2012年中国集成电路产品出口金额为534.3亿美元,同比增长64.1%。

二、我国集成电路产业竞争力

前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国集成电路封装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为,虽然行业发展势头良好,但我国集成电路产业规模仍然偏小,绝大部分产品依赖进口,每年进口的集成电路产品超过1000亿美元,其进口额超越了石油和钢材进口额的总和。美欧日韩凭借技术优势,主导着产业和技术的发展方向,我国还处在“追随”和“赶超”的位置,我国集成电路行业全球市场份额有待进一步扩大。

此外,在国家对研发创新给予重点投入与大力扶持的帮助下,过去10年国内集成电路产业在诸多领域的核心技术上取得了令人瞩目的突破,并在手机芯片、IC卡芯片、数字电视芯片、通信专用芯片以及多媒体芯片等多个产品领域取得创新成果。但也应清醒地看到,在通用CPU、存储器、微控制器和数字信号处理器等量大面广的通用集成电路产品方面,国内基本还是空白。这些集成电路产品还基本依赖进口。国内集成电路行业在核心技术与产品的研发与产业化方面,其竞争实力仍有待进一步加强。

三、我国集成电路产业面临问题

(一)规模小

目前,我国集成电路产业规模仍然较小,仅占全球市场的10%左右。我国是全球的集成电路市场,但自行设计生产的产品只能满足市场需求的五分之一,CPU、存储器等通用芯片主要依靠进口,国内通信、网络和消费电子等产品中的高档芯片也基本依靠进口。集成电路已连续多年成为我国宗的进口商品,其2012年进口额高达1920.6亿美元。

(二)创新不足

我国集成电路产业面临的第二个问题是创新不足。表现为我国集成电路企业以中小型企业为主,的芯片制造企业年销售收入为100多亿元,仅为全球排名的制造企业同年销售收入的七分之一,的设计企业销售收入仅为美国高通公司的十分之一;企业力量分散,国内500多家设计企业总收入不及高通公司收入的一半;主流产品设计技术水平仍为中低端,制造工艺与国际先进水平差两代,新型高端封装技术仍很欠缺,难以满足产业发展需求。

(三)价值链整合不够

目前,我国集成电路产业价值链整合程度还不够。国内多数设计企业积累不足,国产芯片以中低端为主,难以满足整机企业需求,缺乏产品解决方案的开发能力;同时,多数整机企业停留在加工组装阶段,对采用国产芯片缺乏积极性,整机产品引领国内集成电路产品设计创新的局面尚未形成;此外,芯片企业与整机企业间相互沟通不充分,具有战略合作关系的企业不多,没有形成全方位多层次的联动机制。

(四)产业链不完善

我国集成电路产业链还不完善。目前,国内设备仍停留在比较低端、分离单台产品阶段,仅有少数高端装备进入生产线试用,生产线上的系统成套设备、前工序核心设备及测试设备几乎全部依赖进口,专用设备、仪器和关键材料等产业链上游环节比较薄弱,不足以支撑集成电路产业发展。而且,国内大尺寸硅片、光刻胶、特种气体、掩模板等关键材料等也基本依赖进口。

四、我国集成电路产业发展前景

预计到2015年,我国集成电路产业规模将翻一番,销售收入将达到3300亿元,满足27.5%的国内市场需求,市场规模将达到12000亿元左右。同时,集成电路产业结构将进一步优化,将并开发出一批具有自主知识产权的核心芯片,国内重点整机企业应用自主开发集成电路产品的比例将达到30%左右。