处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

未来显示器发展方向透析:OLED技术不是

未来显示器发展方向透析:OLED技术不是
来源:中国电子网 时间:2013-10-08

 具有与移动设备互联功能的显示器,和透明显示器以及可弯曲显示器相比,可以说概念还没有那么炫,关注的人也少很多,但是这种产品的影响力可不弱,其代表着未来显示器的发展方向,甚至比屏幕的材质变化更为的重要。

屏幕的材质可以变,诸如OLED材质,其既可以弯曲,色彩表现效果也不错,加上超薄的效果,可以打造出新一代的显示器产品,如果OLED普及开来,现在的TN面板以及IPS面板都不是对手,说白了这两种面板都都还是液晶显示技术,其自身不能发光,而OLED则是自身可以发光的器件。OLED对显示器意义非常重大,但是笔者为什么觉得移动互联更为的重要,主要是因为面板技术怎么变换,其都是承载着显示器的功能,用来连接个人电脑,连接笔记本,其显示效果更好了,但是仍不能促使液晶有液晶显示器的朋友下决心更换自己的产品。

OLED技术不是显示器未来的

拥有连接移动设备的能力的显示器拥有这个魅力。如今移动设备越来越多,智能手机,平板电脑,其性能也是越来越强大,加上各种笔记本,超极本的冲击,可以说传统个人电脑产品,逐渐沦落为商务办公的产品,很多年轻人家里都没有传统的主机了。

移动互联功能非常的重要

有人可能说办公,大型游戏还是需要主机产品,智能手机和平板电脑只是用来娱乐的。的确,目前的情况是这样,但是未来智能手机的性能快速增长,很快就能满足基本的娱乐和办公需求,到时如果出现一款显示器,可以非常轻松的连接智能移动设备,这样就可以利用智能设备的性能来处理基本的娱乐和工作需求了。

目前来看,让显示器拥有连接移动设备的技术有两种,一种就是无线技术,还有就是利用有线技术实现这个功能。目前无线显示传输技术发展的很快,不仅在显示器领域,家庭影院领域,工程显示器领域,无线显示传输技术可以说是有很多的种类。

近谷歌就演示了这样的技术,一个名叫"Open Project"的项目,旨在将智能手机的屏幕内容投射到任意的单独显示器上。尽管有许多技术早已实现了这一目标,但Google的做法却有些与众不同——只要的你的手机有能够拍摄二维码的摄像头,并且不需要任何专门的硬件,就能够在一个或更大规模的显示设备上进行"投影"。

谷歌的做法比较的特殊,但还是基于无线传输的技术,其只不过采用了扫二维码的方式,代替传统的那种下载软件自己设置的做法,这样的做法可以说更加的简洁明了,利于那些不怎么喜欢繁琐设置的用户,接受无线传输显示技术。

此外诸如具有WIFI的投影机,也是开始研究无线显示技术,其需要在手机里安装一个APP,进行一个并不是很简单的设置,然后就可以显示器手机的画面了,但是目前的问题是画面有迟滞感,不是特别的顺畅。

另一种显示器连接移动设备的技术就是利用有线技术,代表性的就是MHL技术,其优势是利用HDMI接口的形态,和现有的产品融合度较高,其成本也是可控的,目前市面上已经有不少显示器具备MHL接口,其价格也并没有因此高出太多,是非常有前途的技术。

如今MHL接口的开发还不够深入

MHL接口目前已经发布了3.0版本,其可以支持4K分辨率画面的传输,其还增加了对键鼠外设、触摸屏的支持,加上这种接口可以给移动设备充电,因此还是具有自己的优势的,目前无线传输标准太多,类似谷歌的创意,想法非常的好,但是缺少一个有效的体系,这方面MHL技术就比较的成熟。

MHL和现有产品融合度高

和无线设备相比,类似MHL接口的方案更加容易实现,也不存在画面延迟等问题,目前对MHL接口的开发也不够,其只停留在将手机画面复制到显示器之上的阶段,缺少更好的应用效果,未来可能需要手机端和显示器端共同努力,开发出更好的效果。

和移动设备的互联是未来显示器发展的一个方向,不论是利用无线技术,还是文中出现的MHL有线技术,其未来的影响力可能要比OLED技术还要更加的广泛,毕竟如果显示器只是更加轻薄和省电,显示效果更好,很多入门用户或许不会马上更换产品,而具有成熟移动互联功能的显示器,则是一下子将打造一个轻便的、简约的、高效的想法变成了现实,未来显示器的发展道路,很可能是怎么样摆脱传统PC主机的束缚的一条路。