处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨、村田、Ubiquitous开发高速网络连接技术

瑞萨、村田、Ubiquitous开发高速网络连接技术
来源:EEWORLD 时间:2013-09-30

瑞萨 电子株式会社(总公司:日本东京都千代田区,代表取缔役会长兼CEO:作田 久男,以下简称为瑞萨)和株式会社 村田 制作所(总公司:日本京都府长冈京市,代表取缔役社长:村田 恒夫,以下简称为村田制作所)以及株式会社 Ubiquitous (总公司:日本东京都新宿区,代表取缔役社长:三原 宽司,以下称Ubiquitous),预测在今后几年IT化、网络化将不断发展,在加速实现与云技术融合的IVI(In-Vehicle Infotainment:车载信息娱乐系统–车载信息设备)领域中,市场将会不断扩大,因此三家公司开始共同进行技术开发,利用各公司在车载领域所拥有的技术和核心经验,实现高速 网络连接 。

近年来,随着智能手机的普及,网络服务的利用已经成为身边的常事,在车载环境下利用网络服务的要求也逐渐增高。在此情况之下,制定连接智能手机与IVI的标准规格的工作逐渐开展,预计今后将会朝着更加复杂并且高功能化的方向发展。基于此背景,的IVI平台从以往专用的嵌入式系统的OS(操作系统),转向引进主要利用信息系统的高功能网络OS的时机正不断成熟。这些OS是通用性并且具有高功能,因此在系统启动时需要一定的时间,但另一方面,用户对引擎启动后立即启动后部摄像头显示、输出收音机语音等系统高速启动的要求也非常高。为了能够更进一步舒适地使用车内网络服务,连接IVI和智能手机的Wi-Fi高速连网将成为重要的因素,因此,三家公司为了创造出融合了各自优势的解决方案,决定共同致力于系统的开发。

・IVI网络支持技术发展动向

随着智能手机爆发性的普及,对于汽车环境中的网络服务的研发也日益热烈。在此情形之下,将Wi-Fi无线网络集成到IVI系统中将逐步步入正轨,集成的数量将会急剧地成长。在智能手机方面,逐步向支持IEEE802.11n的下一代规格IEEE802.11ac方向转移,并将迅速被引进到车载环境。IEEE802.11ac实现的高速流量,不仅能实现快捷舒适的网络服务,还能够流畅地观看以Miracast®为代表的视频内容等,使车载信息娱乐更加吸引人。并且,IEEE802.11ai进行的高速初始连接和认证,将会在提高客户使用的方便性上发挥积极的作用。

此次共同技术开发是以在车载信息娱乐领域拥有世界市场份额的瑞萨的车载用SoC“R-Car”,以及拥有全球市场占有率的村田制作所的Wi-Fi模块、驱动程序软件、以及在车载设备上的应用不断扩大的Ubiquitous公司的高速启动解决方案和无线通信软件技术为基础,在支持标准,实现IVI系统的高速启动的同时,实现了能够更加快捷舒适地使用的网络服务平台的方案。通过为客户提供能够简单地引进和使用的平台,从而为扩大IVI市场努力做出贡献。

<解决方案实现示意图与说明>

在日益增长的IVI,DA(Display Audio)相关领域中,通过三家公司的共同合作,实现市场占有率No.1的目标。

■瑞萨 事业本部 汽车解决方案事业部 事业部长 西原达也表示
“与智能手机相结合的技术是下一代车载信息终端市场的要求之一,这也是瑞萨电子R-Car业务中重要的解决方案。此次非常期待能通过与村田制作所、Ubiquitous公司的共同开发,为客户提供全新的解决方案。通过融合三家公司的优势,为实现互联汽车做出贡献。”

■村田制作所 取缔役 常务执行董事 通信事业本部 本部长 中岛规巨表示
“今后,‘互联’将成为汽车必不可缺的一部分,我们非常期待能够向客户提供将村田制作所的连接模块技术、瑞萨公司的SoC“R-Car”和Ubiquitous公司的软件融合在一起的更具有魅力的方案。为了让Wi-Fi集成到更多的车载设备里,能够更简单地实现车内快捷舒适的网络服务,我们汇集了各家公司的技术优势,积极为汽车工业的发展做出贡献。”

■ Ubiquitous 代表取缔役社长 三原宽司表示
“通过与在车载市场拥有极大成就的瑞萨公司、村田制作所共同参与技术研究,我们非常期待着能够把实现云汽车用的新平台推向市场。我们将通过Ubiquitous创业以来一直着手开发的“小型”、“轻量”、“快速”的嵌入式软件和两家公司卓越的硬件性能相结合,倾注全力为早日能够提供车载设备的高速网络连接技术而努力。”