2012年4月27日下午13:30—17:00,2012华北工控“沟通·融合·创新·共赢”系列巡展之---北京新品发布会将在北京京都信苑饭店3楼国际会议厅隆重举行,华北工控的众多业内客户、行业媒体及英特尔和微软的相关专家应邀出席。
此次北京站的新品发布会除了向与会来宾展示研发的多应用硬件平台FLX系列外,华北工控的多款基于英特尔凌动“Cedar Trail”平台的智能解决方案也将荣登此次发布会,成为北京新品发布会的另一个亮点。
自英特尔新一代凌动“Cedar Trail”平台上市,华北工控就发布了2款Mini ITX主板,获得市场好评,尤其在智能系统市场领域,该平台产品满足了更多应用领域的需求。智能系统市场是一个极速发展的市场分支,2011年,智能家居、智能酒店等各个领域的智能化热潮带来了2012年智能系统市场的潜力巨大。面对这一快速增长的市场需求,华北工控根据初期的市场反馈又研发了多款针对不同应用领域的新的 “Cedar Trail”智能应用平台,这一系列新平台将在此次北京新品发布会揭开其神秘面纱。
引领智能系统市场的创新“Cedar Trail”智能应用平台
华北工控 BPC-7932 是一款基于英特尔ATOM平台的高清NVR嵌入式主板,集成在170mm x200mm尺寸上,支持4-8盘位的高性价比纯数字高清NVR嵌入式主板,多可以扩展10个SATA 存储设备,同时提供了多路GPIO、多路网络接入、多路串口和多路视频输出等功能,可以直接满足安防的数字视频监控、SOHO型的存储服务以及工业现场自动化控制的需求。
BPC-7932 NVR主板正面
BIS-6555 是研发的一款桌面型无风扇高清多媒体播放机,内置高性能高扩展的Mini-ITX主板6930, 无风扇设计,机构小巧紧凑,搭载高性能英特尔新凌动平台,功耗低,支持高清输出和DVI/VGA独立双显示,面板接口丰富,支持WiFi和3G功能,扩展灵活,可满足数字标牌(如餐饮业的数字告示平台)、汽车车载娱乐、多媒体设备、零售和kiosk等智能终端领域的需求。
BIS-6555前视图
EMB-3930
则是一款标准的3.5”嵌入式板卡,支持VGA+LVDS独立双显示.提供6个USB2.0, 4个COM和2个千兆网口,1个Mini PCIe及1个PCI-104, 满足轨道交通、智能医疗设备及工业自动化领域的智能应用需求.
EMB-3930接口图
英特尔Cedar Trail平台是英特尔继Pine Trail之后推出的新平台,属于第三代ATOM,整体性能和Pine Trail相比有很大的提升。Intel 将Cedar Trail平台对应的CPU称之为Cedar View,Cedar View采用了32m制程,CPU相对于前一代的凌动平台N400/D500 系列,处理性能提升了50%左右,TDP控制在了10W以内。同时该平台提供了上一代处理器没有的硬件高清解码功能,可支持MPEG2,VC1,AVC,H.264硬件加速,Blu-Ray 2.0蓝光加速。3D方面支持DX10.1,OPGL3.0,所以在图形方面,相对于上一代的图形处理能力提高了4倍。正因为工艺制程和硬件加速的提升,所以cedar trail处理器能够在更低功耗的基础上提供更高的频率及性能。
如此优越的超低功耗平台, 与华北工控的主流板卡及计算平台完美结合将彰显怎样的精彩? 华北工控4月27日北京新品发布会,敬请期待!
关于华北工控:
深圳华北工控股份有限公司(简称:华北工控)是一家集行业专用计算机产品的研发、生产、销售及服务为一体的高新企业,同时也是英特尔嵌入式联盟的Associate会员和微软的嵌入式合作伙伴。公司总部及研发中心位于深圳桃花源科技创新园,生产基地位于惠州大亚湾,占地6.5万平方米,通过了ISO901:2008质量体系认证和ISO14001:2004环境体系认证。作为一个国际性运营的企业,华北工控一直注重海外市场的发展,营销网络遍布欧洲,亚洲,美洲,非洲以及大洋洲。公司立足自主研发、自主创新,产品技术拥有自主知识产权,产品涉及工业CPU卡、嵌入式工业主板、嵌入式计算机、工业机箱、一体化工作站、工业平板电脑(PPC)、网络安全准系统等。旗下“华北工控” “NORCO”系列自主品牌的产品已广泛应用于自动化、网络安全、智能交通、视频监控、医疗、军工/航天、自助终端、存储、数字标牌、车载、3C应用等诸多领域。详情请访问公司官网 www.norco.com.cn 或关注华北工控官方微博 //weibo.com/i/norco