处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中兴王勇:全面布局4G暂不考虑穿戴设备

中兴王勇:全面布局4G暂不考虑穿戴设备
来源:网易手机 时间:2013-09-29
就在前不久刚刚结束的2013年中国国际通信展上, 中兴 为我们带来了支持TD网络的中国移动版中兴GEEK U988S,售价仅为1888元的移动版GEEK可以说是目前性价比的智能手机之一了,甚至在硬件配置上和人气极高的小米手机3属于同一级别,因此无形中对小米手机3也形成了巨大的竞争关系。

同时 4G 网络发放牌照的呼声日渐高涨,越来越多的厂商都开始摩拳擦掌的想要将自己的4G产品推出来,正是在这样的背景下,我们在近期对中兴通讯股份有限公司副总裁、移动经营部总经理 王勇 先生进行了一次访问,让我们了解一下中兴眼中的4G未来究竟是个什么样子的。



问题一、中兴“三全”概念打造未来4G生活

王勇:4G真的是快来了,我们为4G做的准备称之为三全,三全是什么呢?三全就是全制式、全形态、全用户,全面拓展。

个全是全制式,因为中兴通讯的手机经过多年的发展已经在全球完成了销售通路的布局,各个运营商也有良好的合作,所以我们4G终端是制式的。

第二个全是全形态,4G到来之后,除了手机这一移动终端以外,应该会再掀起新一轮数据产品的高潮,因为4G上网数据更加的快速,所以CPE以及上网卡等这样的数据设备也将是未来的发展重点,也就是说中兴的4G产品将会涵盖手机、平板、数据类产品。

第三个全实际上是全用户,在3G普及之后,更多的个人用户体验到了高度移动网络所带来的便捷,但是却还无法满足商务用户的需求,因此在更高速的4G网络到来之后,体验上和固网宽带相差无几的4G就将在继续开脱以公司为主的商务用户,这也就覆盖了个人和商用的全部用户类别。

问题二、4G语音数据间切换解决方案

王勇:目前行业内主要有两种解决方案,一种是国际上的运营商,他们主要是FDD的网络,国际上他们用的叫CSFB,CS就是语音,FB这样一个技术名词。它的原理是数据走4G网络,而语音服务则回落至3G甚至于2G网络,因为3G和2G有多年网络的覆盖和积累。但是这种解决方案需要对于核心网的改造,包括你整个覆盖网络的要求还是比较高的,复杂比复杂,时间很长,目前中国移动在全国有6各城市在做试点。

第二种是叫但卡双带,或者是叫单卡双连接,也就是说同时在手机上做两个连接,一个连接连在4G上完成数据类的服务;另外一个连接连在我们现有成熟的3G和2G网络上,主要以语音服务为主,用户这样对于网络、在这个过渡时期,你的语音能够得到很好的效果,所以目前来讲,这两种终端我们都已经实现了,而且在中国移动的两次集材中分别中标了。

另外中兴也将跟进中国移动刚刚推出的VoLTE的高清语音业务,这也是目前业界公认的好的LTE语音解决方案,中国移动刚刚在9月25日正式宣布推出此项服务,所以未来VoLTE也将是一个值得大家关注的点。

问题三、与NBA合作加大品牌推广力度

王勇:和NMA合作是作为一个授权的合作方,可以在它的比赛、它的电视直播、以及各种双方的PR工作上面都有全方位的合作,10月份NBA在中国有开场赛大家可以看到,在赛场上有铺天盖地的中兴形象很的,在手机这方面。另外我们在美国,中兴手机在美国市场也取得了非常大的增长所以我们在美国市场也启动了品牌建设,在美国也和NBA双方活动,通过NBA这个活动把双方联系起来,现在在手机上美国以安全名义,对中国厂商实行了很多的限制,我们现在通过NBA这个纽带加强和中美之间的合作、互动,近大家应该就能看到有很大的改变,从广告、到PR还有很多宣传。

问题四、未来将打造全新的界面,未来还将推出自家处理器

王勇:至于新的系统界面方面,我们会和第三方、社会上的粉丝群进行互动开发,我们已经在招募,媒体上面应该能看到,我们在招募CFO,这个不是财务首席管,是首席粉丝官,我们希望通过这个CFO起到一个在中兴通讯和我们粉丝群之间的桥梁。

不过至于中兴自家的处理器,王勇先生并没有过多的口述相关信息,但是对于这个问题,王勇先生给出的是一个明确的肯定答复,也就是说自家的处理器应该是板上钉钉的事情了,而且很可能将在明天Q1或者更早的时间推出,这点也是十分令人期待的。

问题五、隐私问题堪忧,暂不接触可穿戴设备


王勇:前两天我在微博上发了一个,说实话我觉得可穿戴设备从发展趋势来讲,也是一些热点,因为用户总希望通过不同的形态来更方便的体验、快捷的体验一些服务,比如说眼睛里面看短信,原来在电影里面实现了很多特工才能够有的东西,可能到有的消费者就有了,可能有一个隐性的手机你们都不知道,里面还戴了摄像功能,这就对个人隐私造成了很大的侵犯。

但是我觉得市场一定是很广阔的,但是要提醒大家,还是要有两个方面要注意。个是给你带来了方便,但是不是给别人业带来了方便,比如我们说的尝试的手机和摄象头,可能就有一个安全方面的因素,不要侵害别人的隐私。

第二个就是电子设备自身、本身有很多的辐射,包括电池,这里面我个人觉得具体的产品形态和使用方式还需要有更进一步的研究。我觉得可穿戴设备技术本身不是问题,重要的还是在社会方面大家要考虑一下影响,我个人是有这方面的一些担忧。