处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2014年AMOLED市场需求预测

2014年AMOLED市场需求预测
来源:百度文库 时间:2013-09-29
根据市场研究机构NPDDisplaySearch的观察,大屏智能手机市场需求快速发展,成为2013年平面显示器(FPD)产业发展的积极驱动力;预计 AMOLED 手机面板出货将从2012年的1.34亿片成长到2.17亿片,加上随着手机荧幕逐步增大,AMOLED面板需求将从2013年季的26万3000平方公尺提高到 2014 年季的55万7000平方公尺。

根据NPDDisplaySearch平面显示器供需和支出季报(QuarterlyFPDSupply/DemandandCapitalSpendingReport)指出,2013下半年AMOLED面板供应将较为吃紧,供需比将在第四季下降到1%,这意味着可能出现供应短缺。

「三星显示(Samsung)仍是绝大多数AMOLED面板的生产商,主要应用于智慧手机。近推出的GalaxyS4为5寸FullHDAMOLED显示器,三星将全面开启AMOLED产能以满足市场需求。」NPDDisplaySearch生产研究总监CharlesAnnis指出。

Annis补充指出:「随着供需比急剧缩小,三星今年重点扩大A25.5代线。此外,三星也可能加快开启A3生产线,这是另一条新的AMOLED产线。」



2013季至2014第二季AMOLED供需预测(单位:千平方公尺)

NPDDisplaySearch指出,大尺寸FPD,主要为TFTLCD的供应预计在2013全年也都较为吃紧。随着电视机价格进一步下降,消费者转向更大尺寸电视机,从而拉动了大尺寸面板的需求。大尺寸面板的供需比预计从2013年季的21.9%下降到第三季的11.8%,而平均产线利用率将很有可能达到85%以上。

2014年TFT产能预计将仅上升4%,而需求则将上升10%,这个情况将一直持续到2014年第三季,供需比进一步缩小到6%。

Annis补充:「智慧型手机和平板电脑快速发展,电视机尺寸加大,驱动FPD产业复苏。2012年第四季营业利润率首次自2010年第三季恢复正数,并将一直保持。此外,产线利用率,设备支出和技术升级将一直得以改善,并持续到2014年。」

价格门槛高AMOLEDTV生存不易

市场研究机构NPDDisplaySearch指出,全世界首台55寸AMOLEDTV已开始销售,其他尺寸预计也会陆续上市;相对于液晶电视而言,AMOLEDTV的高贵价格限制了消费者购买,按DisplaySearch新近发布AMOLED制造成本分析来看,AMOLED制造成本较液晶电视面板足足高出了7倍之多,即使是较小32寸面板,AMOLED面板也较液晶面板高出两倍。

据DisplaySearch材料与元件研究总监TadashiUno表示:「由于生产良率低,今年季55寸AMOLED电视面板单片制造成本估计为2,454美元。在韩国面板厂与材料供应厂商不断改进之下,我们预期良率有机会在接下来两年逐步改善并使成本快速下降,但预估仍与液晶电视面板有一段差距。」

由于AMOLED制程尚未成熟,一旦良率过低,材料、折旧、人工等成本相应增加,因此改善良率是AMOLEDTV提高竞争力的关键因素。根据DisplaySearchAMOLED成本模型分析,AMOLED面板成本在今年季到明年季一年期间预计下滑36%;不过仍将比液晶电视面板成本高出5倍之多。

NPDDisplaySearch指出,AMOLED电视面板有竞争力的是32寸产品,成本仅是液晶电视面板2倍;不过由于32寸电视市场竞争激烈,主要是低成本产品的战场,也因此AMOLED电视恐无法在此市场生存。



55寸FHDAMOLED电视面板与TFTLCD面板成本比较

需求骤增AMOLED面板2016年供不应求

已经并入IHSInc.的显示器市场专业调查机构Displaybank发表的AMOLEDTV开发现况与竞争力分析报告显示,AMOLEDTV用面板市场需求,可望从2014年开始骤增,并在2016年会出现供不应求现象。

Displaybank的报告指出,目前韩厂LGDisplay(LGD)及SamsungMobileDisplay(SMD)目前所拥有与兴建计划中的8.5世代AMOLED产线,仅能满足至2015年下半年为止的市场需求,到2016年起难以满足激增的市场需求,因此届时恐出现大尺寸AMOLED面板供不应求现象。因此目前正需要开始考虑投资2016年启用的8.5世代AMOLED产线。

Displaybank预期AMOLEDTV用面板供应能力将从今年下半年开始缓慢增加,而在2013年下半年大幅成长,使得55寸AMOLED面板的生产成本将下滑到大量生产初期价格的三分之二水准。此外预测2014年上半年开始,厂商将推出除了55寸之外的各种尺寸的AMOLEDTV,使得TV制造商对AMOLED面板的需求随之增加。

近Sony、Panasonic以及友达(AUO)等大尺寸显示面板厂商纷纷参与AMOLED面板的生产,预计在2014年起,除了LGD与SMD以外会有许多面板厂商会相继尝试生产大尺寸AMOLEDTV用面板。

Displaybank研究员JerryKang表示,LCD面板目前已经成为从外部筹措零组件后,再进行组装的产品,相对的AMOLED仍然是面板制造商在技术、零部件及生产上保有绝对的排他性,属于垂直整合的产品。并且LGD与SMD保有中小型AMOLED大量生产技术,以及拥有将现有LCD制造设备转换为OLED生产的余力,因此相较其他竞争对手在AMOLED面板发展上,仍可维持几年的地位。



全球8.5代AMOLED生产线供应能力展望(以55寸面板为基准)