处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星将首次在智能机应用柔性OLED技术

三星将首次在智能机应用柔性OLED技术
来源:中国电子网 时间:2013-09-27

如果手机屏幕可以弯曲,你愿不愿为此而换一台新手机呢?下个月,三星将首推柔性屏智能机,在市场上一探究竟。

据韩国媒体报导,三星将在下月推出配有柔性屏幕的Galaxy Note 3,并采用限量的方式销售。这将是OLED柔性屏智能机首次进入市场销售,业内认为,此举将推进OLED的商业化应用。

OLED的全称是有机发光半导体,被公认为替代TFT的下一代显示技术。手机使用柔性屏幕的好处为重量和厚度可以减少一半,即使掉在地上也不容易破碎;并且由于屏幕可以弯曲,所以有可能实现各种设计。

在今年1月的CES展会上,三星推出了可弯曲显示屏,应用OLED技术。但由于这款应用于移动设备的显示屏技术仍未开发完成,所以限量版GALAXY Note 3很可能将采用树脂OLED显示屏,而不是现有的玻璃显示屏。据韩国媒体报导,一个多月前,三星电子已证实其有量产韧性可弯曲OLED屏幕。

据知情人士向上证报记者透露,此次三星计划推出的柔性屏智能机可以实现一定程度的弯曲,但并不能达到像纸一样随意折叠,因此可视为一款过渡性产品。

此前,三星、LG等韩国企业已相继推出可弯曲的OLED电视,但其近十倍于普通电视的售价,以及相对较短的寿命(约2-3年)并没有获得市场的足够认可。相对电视,柔性OLED在智能手机市场则更为适合??智能手机屏幕的创新更为消费者认可,而高端品牌机4000-5000元的价位也广为接受,2-3年更换一台手机的人大有人在。这些都被认为是三星在智能机领域首推柔性屏幕的主要诱因。

业内人士指出,三星此举有望推进OLED的商业化应用。

此前国家发改委曾公开表态,将加强对OLED产业的引导和扶持。实际上,受制于材料和成本问题,OLED的商业化并不顺利,但相关公司一直在进行技术储备。其中,京东方建有用于专门研发的2.5代生产线,包括氧化物的OLED,以及柔性显示。据透露,其实验室已经研发出柔性屏智能机产品,此外,其位于鄂尔多斯的5.5代线将于11月投产。深天马及彩虹股份也在建设OLED产线。而国内拥有OLED技术的厂商基本上都具有柔性屏的工艺能力。

中国光学光电子行业协会液晶分会产业研究部主任胡春明告诉记者,OLED在技术上实现批量生产的难度不大,关键是看下游客户的需求。在三星的推动下,如果柔性屏能够得到市场的认可和追捧,特别是如果国内主流手机品牌中兴、华为、联想等能够及时跟进,加强与国内面板企业的合作,尝试推出自有品牌的柔性屏产品,则有助于撬动OLED市场。

目前,OLED已经被广泛用于手机屏幕中,此前包括三星、LG、诺基亚等主流厂商均已在主打智能手机中采用相关材料作为显示屏。据DisplaySearch的报告,到2016年OLED显示产业市场规模将达62亿美元,其中手机主显示屏将是主要应用,市场规模约30亿美元,OLED TV将是第二大应用,预计将达20亿美元。