英特尔前不久发布了旗下的移动端处理器新品,代号Bay Trail。相对于上一代Clover Trail不温不火的表现来说,英特尔算是在新Silvermont微架构上下了大工夫推出全新Bay Trail,无疑英特尔希望通过Bay Trail发力移动端市场,来证明×86架构表现是要优于ARM构架。用英特尔自己的话讲:“×86架构就好像喷飞机的引擎,而ARM构架也就只能算螺旋桨,架构先天的优势是决定性的,即使的8个螺旋桨(ARM架构8核处理器)也是无法在速度上赶超喷气式引擎的”。
某品牌平板搭载N2910跑出49000分
实际上架构优势并没有给之前的产品带来OEM厂商青睐。对于移动设备功耗和性能比是比单纯追求性能和单纯谈低功耗都要来的实际的。而此前英特尔旗下的Clover Trail架构处理器实际上在市场的定位上是有断档的,OEM厂商常采用的Atom处理器只有Z2760一款,虽然在Z2760M身上我们看到了卓越的低功耗表现(仅1.7W),但是相比其他ARM架构产品依然处于落后水平,而移动端所需要的对App的兼容性在英特尔处理器上表现也非常一般,所以此前Clover Trail架构的处理器一直表现平平,可以说产品线狭窄以及性能优势无以发挥是上一代产品不成功之处,正因为如此英特尔芯片似乎在移动设备端并不吃香,完全没有在笔记本和桌面PC上的风采。
Z3770对比Tegra 4和高通骁龙800以及上一代Z2760网页、Flash等方面测试
然而,在数字世界里,三年河东三年河西,英特尔再强大也不会是永远的神话。前不久消息称高通在市值上刚刚超过英特尔,虽然在技术实力上高通定然不是沉积多年的英特尔的对手,但是如今市场的形势是移动端强势就强势,英特尔不能吃老本需要做出像样的产品来才能迎头赶上。事实上他也是这么做的。
新一代Bay Trail在功耗上迫近ARM处理器,对于平板和轻薄PC设备来说这样的功耗劣势几乎可以忽略。并更为主要的是,在性能上已经初步展现出“喷气发动机”应有的实力。目前NVIDIA方面和高通方面顶级的处理器分别为Tegra 4以及骁龙800,实际上二者的性能不分伯仲,安兔兔测试分数都在3.6万分左右。而以英特尔的Bay Trail-M N2910四核处理器为例,其跑分已突破4.9万分,优势明显。虽然有利用N2910作弊的嫌疑(N2910定位便携笔记本,但可以用在平板产品上),但是产品多样定位模糊也给了OEM厂商以自由支配的空间。英特尔定位平板的Z3770性能实际上也与Tegra4和骁龙800在伯仲之间,可以说在性能上英特尔、NVIDIA和高通的同定位旗舰产品都已经达到同一性能水平,形成三足鼎力局面。
Z3770对比Tegra 4和高通骁龙800以及上一代Z2760媒体制作性能测试
英特尔Bay Trail架构处理器总共分为三个版本,分别为Bay Trail-T、Bay Trail-M和Bay Trail-D,刚才列举的N2910是Bay Trail-M系列中的一款。而三个版本分别对应不同领域,其中Bay Trail-T包括了Z3740、Z3770等型号,都采用四核设计。看家的本领除了能够输出高性能之外,还同时支持Windows 8与Android系统的移动设备,支持2560×1600分辨率显示,可实现超过10小时续航时间。另外Bay Trail-M也将推出四种规格的产品,包括英特尔奔腾N3510和英特尔赛扬N2910、N2810及N2805处理器,主要针对便携笔记本设计。Bay Trail-D将推出三种规格的产品,包括英特尔奔腾J2850、英特尔赛扬J1850和英特尔赛扬J1750,它们将会是英特尔有史以来小尺寸封装的台式机处理器。并且在安卓端软件优化上,新一代Bay Trail相比上一代也明显改善,根据英特尔与蓝魔共同发布的数据,目前为主流的5000款应用已经在英特尔Clover Trail和Bay Trail处理器上实现完美兼容。可能目前阻碍Bay Trail占领市场的问题只是功耗没有明显优势上了,在性能上、跨平台支持上Bay Trail已然占得先机。
Z3770对比Tegra 4和高通骁龙800以及上一代Z2760游戏图形性能
可以说英特尔Bay Trail处理器的推出极大的丰富了移动设备处理器市场,利用多产品同步支持Win8和安卓双平台并性能交叉的优势,未来以高通为首的ARM架构处理器厂商不得不面对英特尔方面施加的压力。纵观上一代与Bay Trail发布之初的形势对比,明显OEM厂商对于搭载Bay Trail更感兴趣,今年上市的Bay Trail平板也呈现出明显的增多趋势。相信英特尔依靠着Bay Trail至少可以成功的拜托在移动端市场孱弱的局面,开辟属于自己的一块领地。如果下一代处理器英特尔还能保持高速发展,以笔者见上演翻盘好戏都是有可能的,让我们拭目以待吧。