处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

安捷伦:LTE发机ACLR性能的测量技术

安捷伦:LTE发机ACLR性能的测量技术
来源:EEWORLD 时间:2013-09-26

作者: Jung-ik Suh, 安捷伦 科技公司

现代无线服务提供商正致力于不断扩大带宽,为更多用户提供互联网协议(IP)服务。长期演进技术(LTE)是对当前部署的 3GPP 网络进行增强并创造更多更重要应用的新一代蜂窝技术。LTE 的体系结构复杂同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。

在 LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于 LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说充满挑战性。装有 LTE 特定信号生成软件的信号发生器、装有 LTE 特定测量软件的现代化信号分析仪,以及针对该分析仪优化的方法,可以帮助测试人员战胜这一挑战。

了解 ACLR 测试要求

ACLR 是 LTE 射频发射机一致性测试中的一个重要的发射机特性。这些测试的目的是验证被测件是否达到了基站(eNB)和用户设备(UE)中的低要求。大部分针对带外发射的 LTE 一致性测试在定义和目的上与针对 WCDMA 的一致性测试类似。但是 WCDMA 指定了使用根升余弦(RRC)滤波器进行发射机测量,而标准并没有为 LTE 定义等效的滤波器。因此,LTE 发射机测试可以使用不同的滤波器来优化信道带内性能,改善误差矢量幅度;优化信道带外性能,获得更出色的邻近信道功率特征。

鉴于在测试发射机性能中可以使用的复杂发射机有很多配置,LTE 指定了一系列下行链路信号配置来测试 eNB。这些配置称为 E-UTRA 测试模型(E-TM)。它们可分为三大类:E-TM1、E-TM2 和 E-TM3。类和第三类可再细分为 E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和 E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增强型)”,指 LTE UMTS 陆地无线接入;而单独的 UTRA 是指 WCDMA。

ACLR 测试要求根据发射机测试是在 UE 还是在 eNB 上进行会有所不同。在 UE 上进行的 ACLR 测试不像在 eNB 上进行那样要求严格。发射机测试使用规定用于 eNB 接收机测试的参考测量信道(RMC)来执行。

3GPP LTE 规范关于 ACLR 的定义是,以指定信道频率为中心的滤波后平均功率与以邻近信道频率为中心的滤波后平均功率之比。eNB 的低 ACLR 一致性要求分为两种情景指定:相同带宽的邻近 E-UTRA 信道载波(E-UTRAACLR1);UTRA 邻近和相间信道载波(分别是 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2)。

针对 E-UTRA 和 UTRA 邻近信道规定了不同的限制和测量滤波器,用于成对频谱(FDD)和非成对频谱(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方测量滤波器进行测量,而 UTRA 信道使用滚降因子为 0.22、带宽等于码片速率的 RRC 滤波器进行测量。

战胜 ACLR 测量挑战

鉴于 LTE 技术的复杂性和用于测试发射机性能的发射机配置复杂性,符合标准的频谱测量(例如 ACLR)可能非常繁琐。幸运的是,先进的信号测量工具的出现使工程师们能够快速、精确地进行这些 LTE 测量。功率测量(包括 ACLR)通常使用频谱分析仪或信号分析仪来进行,该测量使用的测试信号则利用信号发生器生成。

为了更好地说明如何使用这些仪器,请设想以下情景:根据规范,载波频率必须设置在被测基站所支持的频段内,按照成对频谱 FDD 工作或非成对频谱 TDD 工作时的规定,通过测量信道频率两侧一定频偏的 ACLR。首先使用 E-TM1.1 发射信号进行测试,其中所有 PDSCH 资源块都具有相同的功率。然后使用 E-TM1.2 信号(增加和减少功率)进行测试。E-TM1.2 配置非常有用,因为它能够仿真多个用户(其设备工作在不同功率上)。这一情景的结果是波峰因数更高,导致在不产生额外无效频谱内容(例如 ACLR)的情况下放大信号变得更困难。

本例中,Agilent 支持 LTE 的 Signal Studio  与 Agilent MXG 信号发生器相连,生成频率设为  2.11GHz 且符合标准的 E-TM1.2 测试信号。输出信号幅度――决定 ACLR 性能的重要考虑因素――设为 -10dBm。在从 1.4到 20MHz 的带宽范围内选择 5MHz 信道带宽。

图 1 为已选定传输信道(Transport Channel)的 eNB 设置。底部为测试信号的资源分配块图。信道 1 和 2 是要进行测量的信道,它们共享下行链路。

图1. 此处显示了 E-TM1.2 测试信号的资源分配块(底部)。Y 轴表示频率或资源块,X 轴表示时隙或时间,白色区域表示信道 1,粉红色区域表示信道 2,其它颜色表示同步信道、参考信号等。

信道 1 的输出功率电平为 -4.3dB,其信道功率已经进行过降低。信道 2 的输出功率已经进行过增加,设置为 3dB。对于资源块分配图中的不同资源块,可以设置复杂的功率增加和降低选项。与所有资源块都处于同一功率等级的单个信道相比,得到的复合信号具有更高的峰均比。放大此类功率增加的信号可能非常困难。功率放大器中没有足够的功率回退(back-off),可能导致限幅。

随后,可以使用在 Agilent X 系列信号分析仪上运行的 Signal Studio 软件生成测试信号。生成信号之后,通过 LAN 或 GPIB 将波形下载到信号发生器。将信号发生器的射频输出端连接到信号分析仪的射频输入端,使用扫描频谱分析测量 ACLR 性能。在此例中,信号分析仪处于 LTE 模式,中心频率为 2.11GHz,选择了 ACP 测量。随后,通过从 LTE 应用程序中的一系列可用选项中(例如成对或非成对频谱、邻近信道和相间信道中的载波类型等选项),调用适当的参数和测试限制,根据 LTE 标准进行快速一键式 ACLR 测量。

对于 FDD 测量,LTE 定义了两种 ACLR 测量方法:一种是在中心频率和偏置频率上使用 E-UTRA(LTE);另一种是在中心频率上使用 LTE,在邻近和相间的偏置频率上使用 UTRA(WCDMA)。图 2 显示了 E-UTRA 邻近和相间频偏信道的 ACLR 测量结果。对于此次测量,选择 5MHz 载波,由于下行链路有 301 个子载波,所以测量噪声带宽为 4.515MHz。



图 2. 此处显示的是使用 Agilent X 系列分析仪获得的 ACLR 测量结果。个频偏(A)位于 5MHz 处,集成带宽为 4.515MHz。另一个频偏(B)位于 10MHz 处,具有相同的集成带宽。

优化分析仪设置

虽然上述的一键式测量提供了非常快速、易用、依据 LTE 标准的 ACLR 测量,但是工程师仍然可以对信号分析仪设置进行优化,获得更出色的性能。有四种方法可以优化信号分析仪,进一步改善测量结果:

• 优化混频器上的信号电平――优化输入混频器上的信号电平要求对衰减器进行调整,实现小的限幅。有些分析仪能够根据当前测得的信号值自动选择衰减值。这为实现的测量范围奠定了良好的基础。其它分析仪(例如 X 系列信号分析仪)拥有电子和机械衰减器,可以结合使用两者来优化性能。在这些情况下,机械衰减器只需进行细微的调整便可以获得更出色的结果,步进大约为 1 或 2dB。

• 更改分辨带宽滤波器――按下分析仪的带宽滤波器按键,可降低分辨率带宽。注:由于分辨率带宽降低,所以扫描时间会增加。扫描速度的降低,可以减少测量结果和测量速度的变化。

• 启动噪声校正――一旦启动噪声校正功能,分析仪将会进行一次扫描,以测量当前中心频率的内部本底噪声,并将在以后进行的扫描中从测量结果中减去该内部本底噪声。这种方法能够显著改善 ACLR,在一些情况下,改善幅度高达 5dB。

• 采用另一种测量方法。除了使用默认的测量方法(集成带宽或 IBW)之外,也可以采用滤波 IBW 方法。该方法使用了更加陡降的截止滤波器。虽然这种方法会降低功率测量结果的绝对精度,但是对 ACLR 结果没有不利影响。

通过结合使用这些方法,信号分析仪可以利用其嵌入式 LTE 应用程序自动优化 ACLR 测量,实现性能与速度的搭配。对于典型的 ACLR 测量,测量结果可能改善高达 10dB 或更多(图 3)。如果测量需要的性能,那么可以进一步调整分析仪设置。



图 3. 此处显示的是使用优化设置后的 Agilent X 系列信号分析仪获得的 ACLR 测量结果。与图 2 使用嵌入式 N9080A LTE 测量应用软件获得的结果相比,图 3 中的 ACLR 实现了 11dB 的改善。

总结

符合标准的频谱测量(例如 ACLR)对于射频工程师开发下一代无线系统具有极其重要的作用。然而使用 LTE 应用软件进行测量时,受多种因素的影响,邻近信道带宽的变化、发射滤波器的选择、不同带宽和不同干扰灵敏度的信道之间的射频变量的交互使得这些测量非常复杂。应对这一挑战的实用解决方案是使用安装有特定标准测量应用软件的频谱分析仪或信号分析仪。此组合能够减少复杂测量中的错误,自动配置限制表和指定的测试装置,确保测量具有出色的可重复性。使用分析仪优化技术可以进一步改善测量结果。

作者简介

Jung-ik Suh 于 1997 年加入惠普/安捷伦,担任基站、航空航天与国防、汽车和电子产品方面的技术支持工程师。他还分别担任安捷伦和 Skyworks 的现场销售工程师和营业客户经理,为主要的无线客户提供服务。2006 年,他加入安捷伦亚洲区营销组织并担任无线项目经理,组织各种无线营销活动。自 2010 年起,Jung-ik 在安捷伦电子测量事业部营销组织中从事全球营销计划。Jung-ik 持有韩国光云大学(首尔)的电子工程学士学位。

侧栏:LTE 发射机设计的复杂问题

由于 LTE 性能目标设立得非常高,工程师们必须精心地进行设计折中,以便在无线发射机链路的各个关键部分实现平衡。LTE 发射机设计的一个重要方面是限度减少无效发射,特别是可能在任何频率上产生的杂散发射。虽然 LTE 类似于其它无线系统,但由于在频段边缘发射信号必须符合严格的功率泄露要求,因此还是遇到了挑战,。LTE 支持 20 MHz 的信道带宽,但许多频段太窄,无法支持太多的信道,因此大部分 LTE 信道都处于频段的边缘。

控制发射机在频段边缘的性能需要设计滤波功能,以便在不影响信道内性能的情况下滤除带外发射。诸如成本、功率效率、物理体积以及在发射机方框图中的位置等指标也都是重要的考虑因素。后,LTE 发射机必须满足针对无效发射的所有指定限制,包括对泄露到邻近信道的功率量(ACLR)的限制。