处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

STM32F401 MCU集成Movea的SmartMotion技术

STM32F401 MCU集成Movea的SmartMotion技术
来源:中国电子网 时间:2013-09-26

 

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)和消费电子数据融合处理技术供应商Movea (www.movea.com)宣布,意法半导体将Movea的SmartMotion技术集成到STM32F401微控制器内,用于打造低功耗的传感器集线器控制器。

把Movea的高精度运动处理模型集成到STM32F401后,移动设备厂商和应用开发商能够为用户提供令人期待的情景感知式应用服务,例如行人导航、运动监测等。STM32F401的高性能和功耗优化的架构,配合Movea的先进运动识别功能,为永远运行(Always-On)应用提供一个无与伦比的先进的超低功耗解决方案。

意法半导体微控制器产品事业部总经理Michel Buffa表示:“我们的目标是让STM32微控制器提供优异的信号处理和数学运算性能,同时降低功耗。因为可以提供非常精确的为移动应用优化的传感器整合数据,这项研发成果展示了基于STM32F4微控制器的应用设计的重要价值。将Movea IP嵌入STM32F401,本来应由应用处理器完成的传感器数据融合的任务交给STM32F401微控制器处理,这种方法可降低系统总能耗,为未来的智能移动设备打开一片新天地。”

将意法半导体的低功耗制造工艺、STM32F401的高性能计算架构与Movea的业内的运动处理功能相结合,可以为移动设备和平板电脑市场带来令人期待的竞争优势,例如,健身跟踪和情景感知等永远运行的应用对电池续使用寿命影响巨大。

将Movea的固件整合到STM32F401传感器管理平台的目的是实现前所未有的功能和服务。采用该方案的移动设备将能预知用户的需求,按照他们的活动、位置和周围环境提供更多的服务。例如,这些设备将帮助用户用手势打开应用程序,而无需先解锁手机屏幕。准确地跟踪用户的日常身体活动,实现室内行人导航和其它位置服务。因为用户80%以上的时间在室内活动,所以监视和跟踪室内位置和活动对于实现位置服务至关重要。当运行在这个高性能低功耗的传感器集线器上时,Movea的步行航位推测算法是一个真正的低功耗解决方案。

Movea的传感器集线器解决方案提供全套的软件、固件和开发工具,为用户提供先进的运动识别体验。从加速度计、陀螺仪、磁强计和压力传感器采集数据,为STM32F401平台带来先进的运动识别功能。这些特性为传感器增加了自动校准、3D定向、3D罗盘;移动手势;活动跟踪和步行导航。Movea提供的运动处理和支持软件全都支持安卓和Windows平台。

Movea首席执行管Sam Guilaume表示:“为应对消费者对智能设备的不断发展的需求,意法半导体和Movea携手引领业界的技术创新,通过整合STM32F401系列微控制器架构的均衡性能,为市场提供开创性的传感器集线器解决方案。我们对与公认的半导体和微控制器的领导厂商合作充满期待,因为我们希望借助STM32打开移动市场。”

新的STM32F401系列锁定那些要求各项性能均衡且低功耗的移动设备,同时在一个仅为 3 x 3 mm的封装内整合高容量存储器和外设接口。STM32F401搭载84 MHz的ARM® Cortex™-M4处理器内核,集成意法半导体独有的存储器加速器接口(ART™)。

集成SmartMotion技术和开发工具的STM32F401将于2013年第四季度上市。