处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

抢夺技术专利:OLED领域哪些收购案大盘点

抢夺技术专利:OLED领域哪些收购案大盘点
来源:中国电子网 时间:2013-09-25

近日,三星公司投资约3.47亿美元收购Novaled公司拓展其OLED显示方面的业务。对于三星来说,通过收购获取OLED技术专利,确保OLED时代的竞争力具有非常重要的作用。随着OLED显示技术的普及,越来越多的企业开始进入OLED领域,公司之间的收购合并也越来越频繁。

有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)与 TFT-LCD“薄膜晶体管液晶显示器”(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)是不同类型的产品。部分国外又称 OLED 为有机电激发光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。

OLED具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率、全彩化、制程简单等优点,OLED显示器的种类可分单色、多彩及全彩等种类,而其中以全彩制作技术为困难,OLED显示器依驱动方式的不同又可分为被动式(Passive Matrix,PMOLED)与主动式(active matrix,AMOLED)。

OLED技术的研究,起源于邓青云博士(Dr.Ching Wan Tang),他出生于香港,于英属哥伦比亚大学得到化学理学士学位,于1975年在康奈尔大学获得物理化学博士学位。邓青云自1975年开始加入柯达公司Rochester实验室从事研究工作,在意外中发现OLED。1979年的一天晚上,他在回家的路上忽然想起有东西忘记在实验室,回到实验室后,他发现在黑暗中的一块做实验用的有机蓄电池在闪闪发光从而开始了对OLED的研究。到了1987年,同属柯达公司的汪根样博士和同事 Steven 成功地使用类似半导体 PN结的双层有机结构次作出了低电压、高效率的光发射器。1987年的这项实作,为柯达公司生产 OLED 显示器奠定了基础。到了1990年,英国剑桥的实验室也成功研制出高分子有机发光原件。1992年剑桥成立的显示技术公司CDT(Cambridge Display Technology),这项发现使得 OLED 的研究走向了一条与柯达完全不同的研发之路。

目前全世界约有100多家厂商从事OLED的商业开发,OLED目前的技术发展方向分成两大类:日、韩和台湾倾向柯达公司的低分子OLED技术,欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了柯达联盟之外,另一个以高分子聚合物为主的飞利浦公司现在也联合了EPSON、DuPont、东芝等公司全力开发自己的产品。2007年第二季全球OLED市场的产值已达到1亿2340万美元。

在中国企业方面,早在2005年,清华大学和维信诺公司决定开始OLED大规模生产线建设,并终在昆山建设了OLED大规模生产线;广东省也积极上马OLED专案,截至2009年12月,广东已建、在建和筹建的OLED生产线项目有5个,分别是汕尾信利小尺寸OLED生产线、佛山中显科技的低温多晶硅TFT(薄膜场效应晶体管)AMOLED生产线专案、东莞宏威的OLED显示幕示范生产线项目、惠州茂勤光电公司的AMOLED光电项目、彩虹在佛山建设的OLED生产线项目。在OLED微型显示器方面,云南北方奥雷德光电科技股份有限公司是世界第二家、中国家具备批量生产能力的AMOLED微型显示器的生产厂商,微型显示器多与光学组件配合,进行便携的近眼式应用,可应用于红外系统、工业检测、医疗器械、消费电子等多个领域。根据调研公司DisplaySearch的报告,全球OLED产业2009年的产值为8.26亿美元,比2008年增长35%。中国成为全球OLED应用的市场,中国的手机、移动显示设备及其他消费电子产品的产量都超过全球产量的一半。

近日,三星和LG各自推出了首款OLED电视。OLED时代似乎就要到来,接下来OFweek光电显示网为你带来OLED领域的那些收购案。

1、Sumitomo公司收购OLED制造商CDT公司

住友化学于2007年7月31日宣布与英国剑桥显示有限公司(CDT)达成协议,将收购CDT为其全资子公司,计划收购价格接近2.85亿美元。在获得 CDT股东大会(预计今年秋天举行)批准后,住友化学将就收购CDT所有发行的股份向CDT的股东支付补偿金。与该交易相关的是,CDT大股东 Kelso&Company与CDT一些高级管理人员和其他股东(累计持有CDT43%的普通股股份)已达成协议,在各自的股东大会上投票表决将手上所持CDT的所有股份支持这一交易。

住友化学指出显示材料是其主要业务领域之一,尽管住友化学持续对其LCD材料业务进行扩大,公司还集中力量开发下一代显示材料,并尤其看重POLED(高分子有机发光二极管)。

住友化学于1998年开始开发POLED,到2001年,住友化学与CDTInc.全资子公司CDTLtd达成技术援助协议(包括发光材料技术授权)。 2002年5月,住友化学直接投资CDTLtd.以建立更紧密的合作关系。2005年11月,住友化学与CDTLtd建立合营公司-SUMATION来进行POLED材料的开发、制造和销售,通过将两公司的技术相结合,材料的性能获得了巨大提高,现正接近实际应用水平。

CDT拥有大量与OLED显示及技术相关的基础知识产权,而住友化学则拥有一系列先进的化学技术,两家公司还拥有高端技术人才及材料开发专业经验。这一收购整合了两公司的业务资源,将确保住友化学提高照明材料及OLED显示材料的性能、进一步加速OLED显示屏制造商业技术的发展,为顾客提供从材料到工艺的全套解决方案。另外,住友化学将致力于OPLED显示屏尤其是宽屏、高清电视的早期商业化,寻求与显示制造商组成联盟的可能性

2、罗门哈斯正式收购Gracel Display,拓展其OLED业务

2008年上半年罗门哈斯宣佈正式收购有机发光二极体(OLED)材料研发和制造商Gracel Display。

通过此笔价值约为4,000万美元的交易,罗门哈斯获得了韩国Gracel公司的多数股权。

收购Gracel及其在OLED材料方面的投资组合拓展了罗门哈斯日益增长的显示技术业务。罗门哈斯显示化学部门的一部分可生产TFT(薄膜电晶体)光刻胶以及相关材料;在2007年6月获得柯达(Eastman Kodak)感光薄膜业务部门后,罗门哈斯又进一步具备了光学显示薄膜的生产能力。罗门哈斯在2007年12月还开设了一个新的合资公司—SKC Haas Display Films来研发和生产用于LCD和等离子显示的高级薄膜和滤光器。包括收购Gracel,罗门哈斯在过去12个月中已投资了2.7亿美元来建立它的显示技术事业部。

先进的OLED技术可提供许多性能上的改进以提高平板显示器的亮度,清晰度和解析度。OLED较传统显示技术而言只消耗一小部分能量(可携式装置一项重要的考量),可提供更高的亮度和对比度以获得异常清晰的画质,和更宽广的视角与超薄的设计。OLED技术近已步入正规,正通过不断增加的实际应用被逐步商业化。在未来10年,OLED在显示器中的使用有望取得显着增长。

3、LG收购柯达OLED业务

2009年12月LG与柯达宣布双方就多项数字图像专利签署了一项交叉许可协议,柯达还将OLED业务出售给LG。

2008年11月柯达对LG提出起诉,控告LG生产的数码相机侵犯了柯达公司于1993年至2001年间获得的有关数码相机专利,并要求美国法院和监管部门禁止LG的相机进入美国市场。LG则在今年二月份也对柯达提起上诉,使得双方的争执升级。

柯达将OLED业务出售给LG这多少有些出乎意料,外界分析柯达此举是为了整合投资重点,增强财政运营。不过对于LG来说这可是一桩不错的买卖,通过此次交易使得LG为他们与三星、索尼在OLED市场的竞争增加了一些砝码。

柯达OLED业务经理兼知识产权主管Laura G. Quatela表示:“早前我们就已经表示,我们要对OLED业务重新定位来增强产品的竞争力。柯达拥有的OLED知识产权非常重要,但要实现它的全部价值还需要大规模的投资。”

双方的这笔交易将在年底完成,柯达仍可以在其产品上使用OLED技术。

4、三星押注OLED 巨资收购Novaled

2013年8月10日传出消息,全球消费电子巨头韩国三星公司斥巨资收购了德国OLED(有机发光二极管)企业Novaled公司。而近的种种迹象显示,三星公司十分看好这种具有产业颠覆性的显示器技术,一方面通过收购加紧储备和推进OLED显示屏技术,另一方面则通过量产和降价等手段,加大OLED电视的市场推广力度。

《华尔街日报》8月10日的报道称,三星9日通过其子公司与德国OLED厂商Novaled公司达成协议,将以2.6亿欧元(约合3.47亿美元)价格收购后者。

三星将通过子公司Cheil In-dustries以及三星电子公司收购德国Novaled。三星Cheil Industries子公司主要制造OLED显示屏电子材料。据报道,Cheil公司将会收购Novaled公司50%股份,而三星母公司占股40%,其余10%由三星风险资本子公司获得。三星收购Novaled公司市场早有猜测。早在上月,《华尔街日报》就曾报道称Cheil与德国Novaled公司在商谈收购事宜。

据悉,Novaled公司于2001年由德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会和德累斯顿技术大学合创,其专门生产显示屏及发光设备的OLED材料,员工大约有130人,主要客户为三星。

尽管三星在生产大尺寸OLED显示屏方面仍然面临技术挑战,但三星仍然斥下重金投资OLED技术,它的目的是在亚洲显示屏领域里获得比其对手更大的优势,而该技术不像液晶显示器技术那样容易被对手模仿和追赶。今年7月底三星电子曾表示,三星Display今年资本开支已高达6.5万亿韩元(合58亿美元),大部分用于扩张OLED生产设备。

5、Veeco宣布收购Synos科技公司

近日,Veeco公司宣布已签署一项协议,收购私人持有的Synos科技公司。Synos公司设计和生产的快速阵列扫描原子层沉积(FAST-ALD)系统,使生产用于移动设备的柔性OLED显示器成为可能。

“我们已经找到非常好的合作伙伴,加入到Veeco的技术组合,并扩大我们的增长机会,”Veeco的董事长兼首席执行官JohnR.Peeler说道。“Synos公司处于初期发展阶段,具有很大的增长潜力。我们相信,他们用于薄膜封装层的快速扫描阵列ALD技术,将消除采用柔性OLED显示器的主要障碍,使牢不可破且重量轻的移动显示器成为现实。我们准备将他们的系统从试点生产线发展为的移动OLED显示器全批生产线。”Synos首批试点生产系统已经安装,目前预计生产坡道将于2014年启动。

Peeler补充说,“我们相信,短期内Synos的ALD技术在OLED设备市场上将超过4亿美元,而这仅仅是在手机市场领域。我们也看到ALD技术在OLED电视、照明、太阳能、电池及其它相关市场的许多扩展机会。”

Synos公司的总裁兼行政总裁IlsongLee说:“我们正处在一个发展史上令人激动的转折点。现在正是时候让我们与Veeco公司联手。Veeco公司带来的全球运营经验和资源,正是我们扩展业务、支持重要客户、并提供我们的技术承诺所需要的。”Mr.Lee将加入Veeco公司担任高级副总裁兼ALD总经理。此外,Synos联合创始人SangInLee博士将加入Veeco公司担任ALD首席技术官。