处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Achronix全新Speedster22i系列FPGA直接面向目标应用

Achronix全新Speedster22i系列FPGA直接面向目标应用
来源:华强电子网 时间:2012-04-25

4月24日, Achronix 半导体公司今日宣布了其 Speedster22i HD和HP产品系列的细节,它们是将采用英特尔22nm技术工艺制造的首批现场可编程门阵列(FPGA)产品。Speedster22i FPGA产品是业内针对应用的高端FPGA,而且仅消耗28nm高端的FPGA一半的功率,成本也仅为它的一半。

Speedster22i器件是首批包括内置端到端、硬核IP接口协议功能的FPGA,主要面向通信和测试应用。Speedster22i的硬核IP包括完整的I/O协议栈,可用于 10/40/100G、Interlaken、PCI Express gen1/2/3和用于2.133Gbps DDR3的内存控制器。在其他的FPGA中,这些功能都由可编程阵列来实现,使时序收敛具有挑战性并要求占用可编程阵列中高达50万个的等效查找表(LUT)。这给传统的FPGA设计增加了大量的成本和功耗,而在Speedster FPGA产品中它们都是基本的连接。此外,嵌入式硬核IP消除了采购、集成和测试这些功能相应的软核IP成本

“我们与通信和测试领域内的公司密切合作,根据他们的要求来设计我们的FPGA产品,以满足其在性能、功耗和成本方面的要求。”Achronix的总裁和首席执行官Robert Blake说:“这种将英特尔22nm工艺的性,与我们在内核结构及面向目标应用的嵌入式硬IP这两个方面的创新相结合,意味着我们的客户将拥有一种高端的FPGA解决方案,其功耗和成本都为具有竞争性FPGA产品的一半。”  

我们差异化战略的一部分是集成同类中的、经芯片验证过的IP。” Achronix创始人兼董事长John Lofton Holt表示:“例如,除了英特尔22nm工艺所提供的巨大的功耗和性能优势之外,我们的Speedster22i器件还充分发挥了一整套业界的I/O接口技术、核心技术的和由英特尔开发的封装IP。这帮助我们获得以前无法达到的性能和信号完整性新高度,并同时减少我们的开发时间和开发成本。” 

针对不同目标应用的两个产品系列   Speedster22i有两个产品系列,即HD和HP这两个共享相同I/O功能和硬核IP的产品系列。两个系列都充分发挥了Achronix的CAD Environment (ACE) 开发平台,它为开发工程师提供了一种方便和熟悉的工具环境。 

HD系列:HD系列FPGA是一系列基于同步的FPGA产品,它们将密度的FPGA与低的功耗结合在一起。在HD系列中有四个成员,其中的器件拥有170万个有效的查找表和144Mb嵌入式RAM。此外,还带有多可达16个28Gbps的高速收发器(SerDes)、64个12.75Gbps的SerDes和960个通用2.133Gbps的I/O,HD系列提供了业界的I/O带宽,这是高端交换机和桥接应用的关键。    

HP系列:HP系列FPGA产品利用了Achronix拥有专利的picoPIPE ™自定时钟体系结构,且可运行在高达1.5 GHz的主频上,比基于同步的FPGA快3到4倍。Speedster22i HP FPGA产品专为前馈数据流和DSP应用获得性能而设计。HP系列有两款产品,其中的器件拥有25万个查找表和64 Mb的嵌入式RAM 。