处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microchip电能计量模拟前端具备两个业界精度的+24位ADC

Microchip电能计量模拟前端具备两个业界精度的+24位ADC
来源:华强电子网 时间:2012-04-25

的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出其下一代电能计量模拟前端(AFE)MCP3911。

该器件拥有两个可在3V工作的24位Δ-Σ模数转换器(ADC),提供业界的精度:94.5 dB的SINAD和106.5 dB的THD。通过精确测量从启动到电流,器件提供更佳的电能表和功率监控性能,有助于生产过程中的更快校准。四种不同功率模式为低至每通道0.8 mA的极低功耗设计或更高速信号和谐波分量的设计都提供了灵活性。

扩展级温度范围则允许在-40℃至+125℃条件下工作。   MCP3911还具备2.7V至3.6V模拟和数字运行能力,可通过关闭与单片机相同的电源轨简化接口。内置低温度系数的电压基准,以及各通道的PGA可进一步实现计量和监测设计。   随着全球电能计量基础设施的升级和功率监测市场的增长,电能计量及其他信号采集应用的设计人员正在寻找提高性能、同时降低成本的方法。

Microchip可以通过行业精度的AFE来满足这些需求,以其低功耗模式减少功耗,通过减少所需电源轨和外部元件数量来降低成本。   Microchip模拟与接口产品部营销副总裁Bryan J. Liddiard表示:“通过扩展我们业界的电能计量模拟前端,Microchip致力于推动高性能智能电表在全球范围内应用的快速增长。

全球精度与我们丰富PIC®单片机产品组合的结合,为设计人员提供了以低成本创建表现出众的电表和功率监测器所需的工具。”   开发支持 Microchip还发布了一款能够采用全新AFE进行开发的工具。