处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

聚合物新技术可望打造真正白光OLED

聚合物新技术可望打造真正白光OLED
来源:中国电子网 时间:2013-09-23

 目前的白光LED 并不是真的白色光源,而是透过一些技术的应用,例如结合可发出红、蓝、绿(RGB)光源的LED ,或者是将黄色萤光粉涂覆在蓝色LED 上形成白色光源。如今,美国犹他大学(University of Utah)的研究人员们已经发现一种方法可调整聚合物半导体发出不同颜色的光,期望能创造出可产生真正白光的有机发光二极体(OLED)。

这种技术是将铂原子嵌入有机半导体的聚合物链间,再透过不同的间距使其产生各种颜色。研究人员们的目的在于开发出具有不同铂原子间距的聚合物,使其可共同从一种材料中产生白光。

 

 

美国犹他大学物理学家Z. VALY Vardeny在无尘室环境下处理发光聚合物。

“我们以合成过程把铂原子插入聚合物链间,”Z. Valy Vardeny解释,“改变铂原子之间的间距,就能调整发光的颜色。”

此外,这种具有丰富铂原子的聚合物不仅适用于萤光(如RGB LED),也可应用在磷光,如涂覆磷的LED,从而可能使其较传统OLED更具节能效果。

“当今的OLED萤光只能将25%的能源转换成光,而具有丰富铂原子的聚合物也含有磷光,使我们能够恢复其余的75 %电能,”Vardeny说。

接下来,研究人员们将实验聚合物链间不同间距的铂原子,以及除了铂以外的其他重分子。截至目前为止,研究人员们已经制造出两种材料了──一种是聚合物链间的每一链接插入铂原子,以产生紫光与黄光,另一种则间隔三个链接插入铂原子,可产生蓝光与橙色光。研究人员希望透过不同间距铂原子的聚合物能够产生所有波长的光,从而交错形成白光。

“我们后的目标是制造白光。遗憾的是,白光并没有很好的定义,但基本上,我们要能发出所有颜色的光,”Vardeny说。

具丰富铂原子的聚合物必须在光源刺激下才能有效作业,但一旦白光聚合物公式被定义出来后,研究人员就能用于形成OLED材质,因应电子刺激发光。研究人员估计,大约需要一年的时间就能完成白光聚合物,接着再过两年才能完成转换为OLED的研究。

研究人员还计划应用这项技术来开发新型态的太阳能电池。此外,由于这种聚合物能让资讯储存于电子自旋中,预计这种材料也应该能用于开发新型态的记忆体晶片。