当LED产能过剩、投资减速、企业倒闭等词汇充斥在近期固态照明相关新闻的时候,OLED恰似一股润物无声的细雨,给固态照明行业带来了清新。谈到OLED,可能国内很多人脑海里浮现的是显示面板,对于OLED照明还很陌生。由此对OLED的产业现状会有很多疑问,ofweek解析目前OLED产业的现状。
作为面光源,OLED照明以它独特的形态让照明行业无法忽视。市场研究机构IDTechEx的研究报告显示,尽管行业处于萌芽期,但OLED在显示产业的飞速发展,将带动其在照明领域的发展,OLED照明产品成本将不断降低、性能将逐渐提高,而这些将进一步降低OLED照明应用门槛。IDTechEx预测,全球OLED照明市场规模将于2023年增至13亿美元,并且从此每年将以40%~50%的增长率迅猛增长。
市场潜力不可估量 国外巨头行动迅速
面对OLED照明的市场潜力,国外照明巨头凭借技术与资金的优势早已着手准备,希望能占领产业制高点。
记者发现,被冠为娱乐解决方案专家的山铼特亚洲(SLTAsia)公司近日已经完成东南亚的OLED安装项目,该项目已投入使用。值得一提的是,该项目使用了1680个飞利浦研制的OLED灯具。飞利浦市场部负责人告诉《中国电子报》记者,飞利浦去年就推出首款可用于功能照明的OLED照明应用产品。作为一个标准化的产品,这款产品已被第三方设计出了许多灯具。另外,飞利浦在2011年投资4000万欧元建设的OLED照明生产线已于2013年初在德国亚琛正式投产。未来,飞利浦将会在OLED面板/模组的研发上持续保持投入,不断提高产品效率和性能;并且还将在产品的成本管理上下工夫,使OLED在未来能够进入普通照明市场。
记者了解到,在9月12日刚刚举办的德国法兰克福国际车展上,欧司朗公司就突出展示了其所致力于汽车应用的OLED照明技术。该公司OLED照明产品晚将于2016年在汽车上实现商用。“今年,我们在很大程度上实现了OLED产品的道路适应性,明年我们将会首次发布基于OLED的专用设备,”欧司朗OLED部门负责人乌利奇·艾斯勒表示,“晚到2016年,我们将看到OLED被用于新车的批量生产中。”而在去年12月,欧司朗已发布了OLED照明相关设计产品,并计划于2014年量产。
对固态照明市场颇为看重的日本企业也不例外。日本OLED照明研发商ELTechno已开始着手量产边长为10cm的OLED照明产品,日产能可达5000个,量产后个年度的营收目标定为10亿日元。
中小尺寸主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)市场战火将迅速升温。三星(Samsung)已於2013年季完成5.5代AMOLED产线扩产,并於近期计画加码投资更低耗电量的AMOLED面板技术研发,准备加速扩张智慧型手机和平板装置应用版图。
与此同时,看好AMOLED面板市场前景,天马微电子、京东方等中国大陆面板厂亦正加快AMOLED面板研发和量产,试图与三星共同分食AMOLED面板市场商机大饼,将促使AMOLED面板市场竞争更趋白热化。
调高采购Oxide/LTPS三星冲刺AMOLED
三星2013年第二季财报已於日前出炉,受外界关注的系旗下AMOLED面板的利润竟高达9亿美元,甚至超越传统薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)产品线,此让三星决定提高对外采购氧化物(Oxide)和低温多晶矽(LTPS)基板的比例,扩大投资AMOLED面板技术的研发与制造。
看好有机发光二极体(AMOLED)面板需求前景,不仅主要供应商三星显示(SamsungDisplay)加快投产低功耗和软性AMOLED面板,中国大陆面板厂也积极强化AMOLED研发与制造能力,并预定於2013年底前启动量产,让整体市场战况愈演愈烈。
三星主打高解析度AMOLED面板的策略果然奏效,此由刚公布的第二季财报中AMOLED面板的盈利数字已可见一斑,遂让三星计画加码投资AMOLED面板技术研发。
谢勤益指出,尽管三星认知到目前AMOLED面板囿於产能,仍无法完全瓜分TFTLCD在中小尺寸应用的市占,但却将AMOLED面板视为提高旗下终端商品附加价值的一大利器。也因此,现阶段三星正积极调整材料和架构,以开发更低耗电量的AMOLED面板,壮大市场版图。
谢勤益进一步透露,三星为掌握更多银弹以投入AMOLED技术研发,将计画向夏普(Sharp)、日本显示(JapanDisplay)分别增加采购Oxide和LTPS基板的比重,藉此解决自身Oxide与LTPS基板产能不足的难题,从而避免增加建置新产线的费用,让手中握有更充裕的资金挹注在AMOLED面板的技术研发和生产上。
力战三星天马投入AMOLED开发
不让三星专美於前,中国大陆面板厂天马微电子亦正加快投产4.3寸和12寸AMOLED面板,准备抢食AMOLED面板市场杯羹;而一旦其顺利量产,将成为台湾和日本面板厂,不可忽视的威胁。谢勤益表示,看好大尺寸及更高解析度萤幕市场前景,天马微电子除持续投资生产更大尺寸(5寸)、解析度高达1,080p的TFTLCD面板之外,亦快马加鞭采用LTPS基板搭配红绿蓝AMOLED架构,量产出解析度达720p的4.3寸AMOLED面板;以及解析度高达1,280×800的12寸AMOLED面板,计画在智慧型手机和平板装置市场攻城掠地。
据了解,看准高毛利AMOLED面板市场的可观商机,三星已计画加码投资AMOLED面板技术研发,持续壮大在AMOLED面板市场的势力版图;而在天马微电子投入AMOLED面板量产急起直追之下,三星原本的AMOLED市占恐将逐步遭受瓜分,不仅如此,群创、友达、日本显示等AMOLED市场的後进者,亦将受到生存空间的压缩。
谢勤益指出,天马微电子正式投产中小尺寸AMOLED後,势必将成为群创、友达、日本显示等正紧锣密鼓开发AMOLED的面板厂不可漠视的强劲对手,因此天马微电子发展AMOLED面板的後续动向,值得台日面板业者密切关注。
据悉,天马微电子在智慧型手机市场锁定的目标品牌客户皆以本土厂商为主,其中华为的智慧型手机产品线占该公司整体的营收贡献已高达40.8%,其次是三星、联想、中兴等智慧型手机品牌商,营收占比分别达12%、9.8%及9.1%。
面对智慧型手机配备更大尺寸且更高解析度萤幕已为大势所趋,天马微电子本土品牌客户无不积极展开相关的产品线布局,激励天马微电子加快投产符合客户所需的更大尺寸和更高解析度TFTLCD和AMOLED面板。
谢勤益分析,天马微电子中小尺寸面板的主要业务,系提供原始设备制造商(OEM)客户群面板组立(Cell)产品,占整体营收贡献高达75%以上。针对智慧型手机OEM客户,天马微电子已加紧开发3.5寸以上的TFTLCD面板组立产品线;同时也锁定智慧型手机品牌商,提供更大尺寸和更高解析度的TFTLCD面板模组;未来亦将加入AMOLED面板的新产品线,抢攻智慧型手机和平板装置应用。