处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

物联网WLAN技术新标准802.11ah开始起草

物联网WLAN技术新标准802.11ah开始起草
来源:国脉物联网 时间:2013-09-22

Wi-Fi联盟近日刚刚宣布将会在明年开始认证短距新标WiGig 802.11ad正式形态化,昨天(9月12日)上午,工信部电信研究院标准所所长王志勤在“2013年中国无线技术与应用大会”上宣布:802.11ah已进入标准草案制定阶段,预计正式标准将于2016年发布。

据介绍,2010年,IEEE启动了面向物联网的WLAN技术标准制定,即802.11ah,使用1GHz以下免许可频段,具有覆盖面更大、支持更多用户、更低功耗、针对中低速率进行优化增强等特点。

王志勤说:“国内外主流公司看好面向物联网应用的WLAN发展前景,积极推进802.11ah标准化,Wi-Fi联盟正在讨论面向物联网应用的WLAN产业化项目。”

对于802.11ah的应用,王志勤指出,其主要应用的场景包括传感器和智能抄表、传感器和智能抄表回传链路、Wi-Fi覆盖扩展。

Wi-Fi准备开始利用900MHz频段,期望能使家庭与建筑物自动化以及物联网(IoT)等应用能在成本与覆盖范围方面较其它现有无线技术更具竞争力。预计业界采用900MHz频段新一代IEEE 802.11ah标准的各种芯片与系统将在

2015年后上市。

对于广泛使用的无线局域网络(WLAN)标准而言,这项进展格外重要。对于已经针对家庭多媒体等应用拥抱60GHz的领域而言,它象征着传输距离与覆盖范围的进一步延伸;而对于像Zigbee与Z-wave等十多种已经为建筑

物与家庭自动化进行优化的现有无线技术选项也带来了挑战。

预计早在今年9月底,IEEE小组将针对802.11ah标准进行首次投票,而终的标准可能要到2016年1月才能完成。因此,这使得2014年看来将会是开发新一代终端节点与接取点的时间。

业界几家公司共同致力于这项以高通公司(Qualcomm)为主导的802.11ah规格,参与成员还包括博通(Broadcom)、华为(Huawei)、英特尔(Intel)、LG、Marvell、三星(Samsung)与中兴通讯(ZTE)等。

该规范旨在支持从1MHz频段上实现150Kbps到8MHz频段40Mbps传输的广泛范围选择。所能支持的传输距离大约比采用802.11n串流(72Mbps吞吐量)的产品更扩展了50%。

高通创锐讯(Qualcomm Atheros)公司资深产品管理总监Adam Lapede强调,这种被称为sub-GHz级的标准可说是在Wi-Fi开发蓝图上的“下一件大事”,因为“它能为你带来不需担心其它网络的简单性,你只需要有一种无线技术以及一台路由器,即可涵盖所需的各种使用情境。”

目前大约有十几种900MHz的相关协议纷纷挤进建筑物与家庭控制网络领域中。“这是麻烦的问题——你必须分别为其设置专用hub或基地台,这将带来额外的成本,而如果你还得为这些装置增加IP,也意味着面对更高的成本 ,”他说。

802.11ah标准预计将可涵盖一般10-20Mbps的家庭应用。它还将有助于使Wi-Fi供货商扩展至支持多达8,000个连网的大型建筑物网络。

此外,许多厂商也已经为更高数据吞吐量增加对于2.4GHz的支持,而包括ZigBee等许多现有无线技术也加入了IP功能。