处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

思博伦抢占APP应用感知设备测试市场

思博伦抢占APP应用感知设备测试市场
来源:21ic 时间:2013-09-22

思博伦 通信9月初发布全新的Avalanche NEXT产品。这是一套强大的、易于使用的测试解决方案,可生成真实的流量和攻击,对当今的应用感知(App-Aware)网络基础设施所具备的性能、扩展能力和安全性进行全面的测试。思博伦通信亚太区业务发展总监吴杰在接受通信世界网专访时表示,Avalanche NEXT集Spirent Avalanche强大的性能测试和Spirent Studio的攻击与应用仿真能力于一身,可提供真实性与全面的测试能力。

思博伦通信亚太区业务发展经理曲博表示,思博伦推出这款产品,主要是针对APP应用的海量暴发,应用软件开发公司面临应用感知(App-Aware)网络部署的压力。移动互联网催生了成千上万的应用,而且每天有数百个新应用在数百万设备上发布。在将这些通过网络提供的应用程序快速、安全的发送给用户之前,应用开发公司需要迅速有效地对应用进行测试、验证。Avalanche NEXT可以帮助产品开发团队更快地完成测试,验证解决方案和服务的可扩展性、安全性和性能,从而将应用产品快速推向市场。

曲博说,部署应用感知(App-Aware)基础架构将为管理流量、安全性和服务质量(QoS)策略带来创新能力。然而,为了精确测试应用感知(App-Aware)基础架构,生成、模拟网络上的实际应用流量的真实数据包有效载荷变得至关重要。Avalanche NEXT是一种强大的、易于使用的测试解决方案,它可以生成测试今天应用感知(App-Aware)网络基础架构的性能、扩展性和安全性所需的应用流量和攻击。

据介绍,Avalanche NEXT具有四大关键特性:安全性——迅速找出并修复漏洞,Avalanche NEXT包含数千种攻击属性和向量,用户可以对攻击和应用的任意组合执行测试;真实性——测试网络、流量和真实性,Avalanche NEXT可生成包含可靠负载的应用流量,对实际使用中的真实安全性、负载和功能进行测试;性能——极端规模性能,Avalanche NEXT是世界上连接速率性能的HTTP测试议,为用户提供了将设备和网络推向极限的强大能力;敏捷性——即刻测试,而不是数月后,Avalanche NEXT中包含Spirent TestCloud,用户能够访问数以千计的性能和安全性测试。

曲博介绍说,测试应用感知基础设施与测试传统网络设备有很大的区别,应用感知设备会对包负载进行检查。与重复使用相同包负载“假”流量的其它测试解决方案不同的是,Avalanche NEXT可以提供数10 Gbps的测试流量,其中的真正负载完全基于实际的应用事务,并且全部使用真实的安全性、负载和功能测试。

曲博说,思博伦Avalanche NEXT有五大亮点,一是用户界面非常直观,基于“拖动、下拉及点击”等简单动作,可以从任意一台可联网的设备,如平板电脑上操作,这使得创建和运行测试非常轻松简单。测试工程师可以通过浏览器运行基于测试方法学的测试,或者下载的应用。二是拥有业界广泛的安全测试能力。Avalanche NEXT拥有3500多种用户场景和750多种协议,使得工程师能迅速轻松地使用应用和攻击创建测试,且拥有无以伦比的真实性和扩展能力。三是可在多个10G端口生成线速有状态的HTTP流量,对高扩展性的安全设备进行压力测试,在极端的场景中考验设备连接和性能的极限。四是每秒超过700万新建连接的能力,可以重现有规律的业务负载或者特定的业务突发,来验证设备和网络的反应能力。五是集成的协议模糊攻击,可以帮助发现未知或零天安全漏洞,从而可以有效评估其对安全系统的影响。

这款产品主要针对AAP产品开发团队、网络工程师,”吴杰说,目前有许多应用服务商对这款产品表示了兴趣。Network Test的创始人David Newman指出,“Avalanche NEXT全新的界面,使得应用和安全测试更简单易用。它可通过任何Web浏览器来使用,从而使从任何系统、任何地点接入进行测试成为可能。这种直观的用户界面,尽管简单,却拥有Avalanche和Studio强大的性能和流量生成引擎。”