处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔今天正式发布Ivy+Bridge处理器

英特尔今天正式发布Ivy+Bridge处理器
来源:华强电子网 时间:2012-04-24
 

4月23日早间消息,英特尔周一将正式发布Ivy Bridge处理器。Ivy Bridge是英特尔首款22纳米工艺处理器,而当前的Sandy Bridge处理器采用32纳米工艺制造。英特尔22纳米工艺中引入了“Tri-gate”3D晶体管技术。英特尔表示,这一技术能带来“前所未有”的功耗下降和性能提升,从而在未来几年中继续支持摩尔定律描述的行业发展规律。英特尔即将推出的Ivy Bridge处理器将首次使用22纳米制程。     

 

Ivy Bridge还将大幅加强显示核心。一名熟悉Ivy Bridge的业内人士本月表示:“用户能直观地看到显示核心的明显提升,而在CPU核心方面,你会发现增量式的改进。”这一说法已被早期评测所证实。  

 

Insight64首席分析师纳桑·布鲁克伍德(Nathan Brookwood)表示:“IE、火狐和Chrome正在进行一场性能大战。他们改进性能的一个重要方面是HTML的图像元素。因此如果比较IE9和 IE8,那么重要的改进将是利用图形处理器的加速功能完成更多工作。”他指出,英特尔Ivy Bridge将首先支持OpenCL 1.1技术。  

 

通过Ivy Bridge,Windows 7系统的性能将获得大幅提升。不过英特尔已经明确表示,Windows 8才是真正的目标市场。  英特尔CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)在去年秋季的一次会议上表示:“从Windows 8开始,主流操作系统将支持触控操作。我们认为,在超极本产品中,触控非常重要。当用户看到新的Windows界面,他们将会希望触摸。如果屏幕不能提供这样的功能,用户将感到失望。”  

 

业内人士预计,包括惠普Folio 13和戴尔XPS 13等产品在内,多款超极本都将升级至Ivy Bridge处理器。  

 

不过,在Windows 8正式推出之前,这款处理器主推的市场仍是Windows 7平台。英特尔初将推出面向桌面电脑和笔记本的四核处理器,而在5月到6月,英特尔还将推出主流的双核处理器。  

 

在Mac电脑方面,有传闻称苹果将在未来几个月中推出厚度更薄的15英寸MacBook笔记本,以及新款13英寸MacBook。这些产品有可能采用的Ivy Bridge处理器。  

 

Ivy Bridge的主要特色包括:  

 

3D晶体管技术——Ivy Bridge采用22纳米工艺,并首次引入了英特尔的3D晶体管技术。这对于芯片行业跟上摩尔定律的预测来说是必要的。随着设备体积越来越小,基于传统2D技术来制造芯片已经难以跟上发展。  

 

USB 3.0——Ivy Bridge首次内建了USB 3.0功能。这意味着USB 3.0未来将得到普及。市场研究公司In-Stat预计,2012年全球市场将出货4亿台支持USB 3.0的设备。  

 

图形显示/多媒体——Ivy Bridge预计将采用型号为HD 4000的显示核心,相对于Sandy Bridge的显示核心性能提升明显。  

 

OpenCL 1.1和DirectX 11——英特尔将首次使处理器支持OpenCL和DirectX 11。