处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨电子推出面向多模式高端机顶盒的高性能、紧凑型SoC

瑞萨电子推出面向多模式高端机顶盒的高性能、紧凑型SoC
来源:华强电子网 时间:2012-04-24
 

的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出适用于高端机顶盒(STB)的新款系统级芯片(SoC), R-Home S1,支持世界范围的数字电视广播接收和互联网内容发布。

 

瑞萨电子将面向STB的SoC作为其SoC业务的战略型产品,并且对这一业务进行大力的推广。在2011年2月,瑞萨电子的STB SoC的出货总量达到1亿件。同时,在全球范围内集成了通信、广播和互联网连接的服务也在稳步增长。终,对于可以支持这些服务的多模式STB的需求在日益增长。此外,现在还需要具有将STB接收到的内容转播到智能手机和其它终端的新性能。

 

瑞萨电子R-Home S1 SoC利用早期TV/STB产品中所开发的广播和安全技术、Blu-Ray/DVD产品中开发的录制技术和移动产品中开发的低功耗技术,将现有的瑞萨电子STB产品进行显示的性能提升,满足了上述需求。R-Home S1是采用集成型SoC平台(统一了移动产品,汽车系统和家用多媒体三个领域的关键内核技术的设计平台)的首款瑞萨电子STB SoC。

 

瑞萨电子在2010年4月合并后进行了开发,产品采用ARM多核处理器和图像技术3D图片引擎。它还包括一个高分辨率的视频代码转换器,可支持智能手机和笔记本电脑。

 

R-Home S1 SoC的主要特性

 

1、 STB产品具有业界水平的CPU和3D图像处理性能 通过采用双核ARM® Cortex™-A9 MP内核,R-Home S1在1 GHz的频率下实现了业界的5000 Dhrystone MIPS (DMIPS)的性能。与瑞萨电子现有产品相比,其性能实现了8倍的增长,并且可以支持大范围的计算密集型应用 ,其中包括采用ARM NEON™引擎的未来的多媒体格式。而且,这款新的器件整合了成像技术公司(Imagination Technologies Ltd)的PowerVR™ SGX531 3D图像内核,它可以采用逼真的三维图形(photo-realistic 3D graphics)显示器和直观的3D GUI。

 

2、 MPEG编码器/转码器,用于在视频格式间的转换 R-Home S1整合了一个高分辨率的MPEG编码器,在30fps下,可支持1280 × 720 像素,并可以将实时的输出信号转换为MPEG2, MPEG4或H.263格式中的任意一种。这就使得在采用Home S1的STB上接收到的信息可以很方便的转移到移动终端,甚至可以将STB用于视频电话应用。

 

3、 达到了业界的小型封装和低功耗 通过采用适用于多模式STB器件的40纳米(nm)工艺、ARM Cortex-A9 双核处理器以及的引脚数量, R-Home S1 SoC已经达到了业界的27 × 27毫米(mm)的小型封装尺寸,由此在高性能的STB产品中,降低了主板和系统的成本,并且缩减了功耗。

 

4、支持用以防止经广播和互联网通道的未授权的内容接收的安全规格 认识到知识产权保护的重要性, R-Home S1支持的安全技术供应商在防止未经授权的商业广播接收方面的标准。这些标准的采用使得系统设计者可以更轻松的为商业广播设备采用高安全性STB。 R-Home S1 SoC整合了1G和100Mbps 的以太网MAC,可以支持高速的以太网和家用网络连接。

 

产品还具有通用PCI Express®和SDIO接口,可以轻松连接到WiFi芯片集或使用者所要求的任何它功能。 R-Home S1是瑞萨电子R-Home系列多媒体产品中的首款SoC器件,公司计划相继推出这一系列的后续产品,以便及时满足市场需求并提供的产品。瑞萨电子计划在全球范围内大力推广R-Home S1 SoC,特别注重在欧洲卫星市场和中国有线市场中不断增长的多模式STB领域的推广。