处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

博通和腾达推出新的双频路由器和智能Wi-Fi

博通和腾达推出新的双频路由器和智能Wi-Fi
来源:华强电子网 时间:2012-04-23

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)和先进的网络及宽带设备制造及经销商吉祥腾达科技有限公司宣布,向中国日益增长的零售市场推出9款新的无线互连产品,其中包括5款双频路由器、3款单频路由器和一款Wi- FiHomePlugAV(PLC)扩展器。此外,两公司还宣布,扩展双方的合作关系,以将802.11ac/5GWiFi新产品推向中国市场。如需了解更多消息,请访问博通的新闻中心。

对于在不那么拥挤的5GHz频上运行的高性能路由器而言,中国市场的需求正在显著增加。中国目前拥有约1100万IPTV用户1,正在成为IPTV业务用户量的市场。随着越来越多的中国消费者通过Wi-Fi连接、用移动设备观看视频,对无干扰的无线网络的需求也在显著增加。为了满足这种日益增长的需求,博通与腾达科技正在兑现承诺,即面向零售市场,提供多种经济实惠的、高性能的创新型双频路由器,以满足不断变化的客户需求

除了新的接入点产品线,博通与腾达科技还推出了首款Wi-FiPLC产品,以使消费者能在家中更多地方访问互联网。Wi-FiPLC扩展器与Wi- FiPLC路由器或独立的PLC适配器配合,可通过墙壁内的电力线扩大Wi-Fi网络的覆盖范围。这样扩展之后,在路由器无线信号无法到达的地方,也可以在电脑、平板电脑、游戏机、电视机以及其他支持以太网或Wi-Fi的设备上,快速可靠地传送视频流、玩游戏和运行其他数据密集型应用。

博通和腾达公司还宣布,扩展双方的合作关系,以向中国市场推出基于IEEE802.11ac标准的5GWiFi产品。5GWiFi是今天移动及视频时代所需的新一代Wi-Fi标准。博通的5GWi-Fi技术极大地改进了家庭无线网络的覆盖范围,使消费者能在更多地方、通过更多设备同时观看高清视频。由于速度提高了,所以消费者能更快地用移动设备下载网络内容,并快速同步传输大容量文件,例如视频文件等。因为5GWiFi能以快得多的速率传送同样的数据量,所以设备能更快地进入低功耗模式,因此5GWiFi拥有极大地降低功耗的优势