处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线技术不断演进 网络门禁悄悄兴起

无线技术不断演进 网络门禁悄悄兴起
来源:中国安防展览网 时间:2013-09-16
    2013年国内门禁系统市场规模预计将达到33亿元,成为与防盗报警系统、视频监控系统并立的安防系统“三大台柱”。而在100门以上的大项目中,中国企业则只能分得1/4左右的市场。近来,随着无线网络技术的应用,门禁系统发展进入到更高层面。
  
  无线门禁技术不断演进
  
  无线门禁产品从诞生到现在,经过技术的不断演化已经出现了通过FSK、GPRS、蓝牙、等传输方式的产品。而随着物联网技术的兴起,物联网门禁产品受到了安防行业内的普遍关注。目前来看,无线门禁亟需解决的就是信道的问题。同无线网络监控摄像机一样,在通过无线传输的设备中,无一例外都会因为信号易受影响而被人诟病。在大型的公司、学校,电脑电器过多造成的电磁干扰将是无线门禁的一大软肋。如何解决这一问题将成为其发展的瓶颈。
  
  不错,在现在门禁领域的大趋势是以智能识别为主要发展方向,传统的刷卡门禁似乎越来越被人们边缘化。但是它不甘心被人们遗忘,用自己的创新来重新唤起人们对它的关注。也许你工作的公司门禁是有线还是无线你不太关心,但对于你的门禁卡的用途,想必你就会引起兴趣。目前业内推出了手机一卡通模式,就是想让传统的打卡式门禁在新环境下突围。
  
  网络门禁悄悄兴起
  
  这些年来,安防设备正逐渐从传统的单机模式,向着更具关联性的网络化迈进。无论是监控摄像机,还是门禁系统,网络都已经成为这些设备新的活动场所。对于这种转变,我们既可以理解为发展下的必要过程,同时,又可以理解为在原有技术饱和下一种迫不得已的改变。不过,无论是主动还是被动,它所给我们带来的收获却是真真切切的。近这两年,一种新兴的网络型门禁悄悄的走入了我们的生活,并且起着越来越重要的作用。在我们安防领域中,网络化的引入往往都会给用户带来革命性的收获,那么网络门禁又有着什么样的展示呢?
  
  说到门禁系统,它在我们生活中的时间着实是不短了。但是对于网络门禁来说,目前市面上还真没有一个特别明确的概念。对此,笔者查阅了诸多资料之后,总结出这么一条的结论:网络门禁系统其实就是通过网络和电脑对所有门禁进行权限管理,借助强大的门禁管理功能和权限,从而可以实时监控各门的进出情况,查询所有门的进出记录。在使用中,系统内管理的门越多,设置也就越轻松,管理也就越方便,安全性也就更高。
  
  其实对于网络门禁,它的作用原理跟网络视频监控系统的特点还是非常相似的。将网络技术应用于门禁,就如同在视频监控技术中引入网络化一样,只要通过网络与软件,就可以直接实现对于远端设备的管理与控制。此外,也正是受益与网络技术的介入,从而将门禁系统的控制环节实现了集中化,从而打破原有控制面板对于设备的束缚,使得网络门禁系统可以在应用中真正的实现无限扩展的目标。同时也意味着成本投入的降低、管理上的进一步便利化。
  
  门禁系统必须具备的性能
  
  ◇ 安全性
  
  与所有技术一样,较新的系统安全性更高、更加成熟。
  
  ◇ 门禁系统的集成能力
  
  “物联网”、“智慧城市”等大型平台整合运输、住宅、安保、水电能源、教育、医疗、运动、娱乐及政府等层面,并融入综合性安全防范管理系统等安防技术,优化都市的管理与发展,改善城市发展难题并构建网格化社会治安防控体系,使城市未来的发展面向网络化、高清化、智能化及系统集成化,实现多个部门协同应对的综合指挥调度,提高对各类事故、灾害、案件和突发事件防范和应急处理能力。
  
  因此,在物联网,智慧城市的建设等大型平台的建设中,门禁系统不再是各个子系统单独运作的模式,而必须能够集成其他专业系统楼宇自动化、闭路监控、防盗及消防报警等其他系统协调联动,从而使安防整体性和安全性得到提升。
  
  ◇ 系统的开放性
  
  实现门禁系统以外的多种应用包括电子支付停车场管理、计算机桌面登录系统、电梯操控等应用,并通过开放的门禁架构,实现无缝升级,为未来提供不同的升级选项。
  
  ◇ 移动门禁系统的应用将增加,并扩展至其他应用
  
  2012年,门禁行业为基于NFC移动设备部署移动门禁解决方案奠定了基础。通过用户自备手机进行开门及其他应用,包括用自己的手机访问电脑、网络和有关的信息资料,还能用手机开门和进入安全区域,为用户带来更多的使用便利。
  
  ◇ 迈向云端应用
  
  随着移动门禁的出现,另一值得关注的就是如何部署和管理用户NFC智能手机携带的虚拟凭证卡。企业将可以两种方式配置移动门禁虚拟凭证卡。种是通过与配置传统塑胶凭证卡相类的互联网工作站(移动设备通过USB或Wi-Fi连接到网络)。第二种方式是通过移动网络运营商进行空中配置,类似于智能手机用户下载应用和歌曲的方式。
  
  手机应用将产生一次性动态密码或通过短信接收这种密码,各种其他门禁密钥和虚拟凭证卡将通过便利的、基于云的配置模式,从空中发送到手机,这种配置模式消除了凭证卡被复制的风险,并可发行临时凭证卡、取消丢失或被盗的凭证卡,以及在需要时监视和修改安全参数。