处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从中国角度看视频滤波器和机顶盒市场 (1)

从中国角度看视频滤波器和机顶盒市场 (1)
来源:ednchina 时间:2013-09-13

中国 机顶盒 (STB)制造商正占据着每个机顶盒细分市场,包括标清(SD)、高清(HD)、国内、出口、卫星、有线、IP和混合市场。每个细分市场中的产品仍需要大量模拟 视频滤波器 集成电路,这是因为后向兼容性仍是这个综合体的重要组成部分。各种型号的机顶盒采用多种不同的视频滤波器,术语可能非常混乱,因此了解设计和市场方面的详细信息非常重要。在中国,无论对于出口还是国内消费,机顶盒市场都变得越来越重要。视频广播服务以及机顶盒设计和制造对于中国经济日益重要。

中国电视广播公司正积极推动高清服务,高清机顶盒出货量在中国快速增长。中国高清机顶盒市场复合年增长率在2015年前有望超过20%。2015年前,中国高清机顶盒的年出货量有望超过每年600万台。中国高清有线提供商将目标指向大城市如北京,并支持加入更多高清编程的部署。久而久之,编程的不断增加进一步推动了中国用户对高清机顶盒的需求,这与美国和欧洲正在经历的事情一样。

全球机顶盒市场分为有线、卫星、IP和混合IP数位地面几个细分市场。大致的市场份额图显示2016年有线占约40%、卫星占约35%、IP占约20%、混合占约5%(图1)。


图1:(2016年)按平台划分的预估全球机顶盒市场份额

非常有趣的是在操作系统和芯片集方面,机顶盒和智能手机系统齐头并进。机顶盒现在也开始由操作系统控制,这与智能手机非常类似。Android是一个明显的例子。另外,很多支持智能手机的主要处理器IC供应商开始加入已有机顶盒处理器制造商行列,提供更复杂的高清机顶盒处理器。大牌智能手机处理器制造商向相邻市场进军可能成为一个重要的持续趋势,因为他们都在寻求扩展市场的途径。

再回头看中国机顶盒市场,称之为ABS-S的中国卫星系统目前是一个重要的市场组成部分并且还在增长中,其运行率为每年约2500万台。中国制造机顶盒的出口市场在2013年有望超过6000万台,这是一个非常大的市场份额,因为2013年全球机顶盒总出货量有望超过1.4亿台。

在北美和欧洲,STB市场正逐步向高清机顶盒转移,而在亚洲和其它新兴地区,发展快的还是更实惠的标清机顶盒。将来另一个重要的增长推动因素将是新兴地区开始采用数字录像机(DVR),用于存储其视频内容并在消费者方便的时候观看节目,这是发达国家正在经历的事情。人口分布趋势数据明确显示新兴国家中产阶级快速成长,随之而来的是对机顶盒市场的需求明显增长。根据经济合作与发展组织(OECD),中国和印度各自的中产阶级在2023年前将超过美国的中产阶级。全球中产阶级史无前例的增长(主要集中在亚洲),将对未来的消费电子市场有很大的影响,包括机顶盒市场。目前世界四大顶级机顶盒供应商总部分别位于欧洲、北美和韩国,他们共占略低于一半的市场份额。中国消费者在机顶盒总购买量中的比例不断升高,因此中国制造商将获得越来越大的全球市场份额,因为他们在继续供应不断增长的国内市场的同时,也在进攻进口市场。

虽然运行高清机顶盒的处理器复杂度越来越高,为了提供美丽的高清画面,将机顶盒连接至电视的信号仍需要兼容于原有的模拟标准。这就是后向兼容性的概念。更为先进的数字连接方案(如HDMI)也不可能成为机顶盒支持的方式,因为大量电视已安装模拟输入。在新兴地区尤其如此。因此即使在先进的高清机顶盒中,对传统视频滤波器的需求也仍然存在,并且这种需求将持续很长时间。

机顶盒采用视频滤波器的目的有多种。首先,它们可以用作视频处理器输出的数模转换器之后的重建滤波器。在机顶盒和DVD设备中,它们还可以用作视频处理器输入的抗混叠滤波器。图2显示支持整个模拟视频输出范围的典型机顶盒。