处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科技针对中高端市场推出EDGE手机芯片解决方案

联发科技针对中高端市场推出EDGE手机芯片解决方案
来源:国际电子商情 时间:2011-08-23
联发科技股份有限公司日前宣布推出面向中高端市场的EDGE手机芯片解决方案——MT6236,强大的CPU支持精致流畅的3D 墙纸、Internet Widgets等用户接口,支持全页面浏览,全屏触控操作、多种超规格的摄录像、照相等多媒体格式,以及HVGA大屏升级等高端性能。除了为手机制造商提供更强大和高性价比的多媒体手机平台,MT6236还赋予他们更大的灵活创新空间去做出差异化产品,同时也打破了消费者对于传统功能型手机的定义,将功能手机所能提供包括用户接口、上网、多媒体的体验提升到一个更高的境界。

根据ABI Research预估,以短信传送(messaging)为主的机种,2015年将占功能手机1/3的市场,尽管智能手机不断受到大众的吹捧,但鲜少有人注意到2010年功能手机还是占有整体手机市场的75%,绝大部份新兴市场的消费者还是选择具备完整的特定功能但价钱相对便宜的功能手机。当然由于智能手机的出现,以及手机使用社群网站的日益普及,使得许多消费者对功能手机所提供的特性及服务的期待也相应提高,如社群沟通功能。业界分析,多数新兴市场的消费者,仍倾向购买一支价格合理的功能手机,除了现有的短信、彩信等功能外,还需要简单的移动上网功能,这也是各家手机厂商及社群网站业者看到的庞大商机。

 联发科技MT6236就是针对这个族群与市场,根据大量用户体验反馈,归纳总结所研发出来的差异化开发平台。MT6236具备强大的CPU和多媒体能力,可支持优化的用户界面(Fancy UI)效果、多种无线连接和Opera Mobile浏览器,并拥有先进的真彩视频播放能力和卓越的数码相机性能,以此为基础帮助手机制造商开发出具备丰富应用、性能卓越的差异化和定制化的创新产品,像是全触控、超强上网体验、全多媒体播放以及照像手机等不同系列的产品

联发科技谢清江总经理表示:“随着手机的不断普及,消费者对于差异化的需求不断提升,对手机的功能、界面、体验等方面的个性化要求也越来越高。联发科技MT6236的推出可以满足市场对差异化和个性化手机产品的需求,手机制造商可根据自身的定位和产品特色,基于MT6236这一差异化应用开发平台,开发出独具特色的差异化手机产品系列,体现各自不同的创新能力,并在激烈的市场竞争中脱颖而出。”

用户界面(UI)常常是吸引消费者并且大幅提升用户体验的重要指标之一,MT6236的Fancy UI独具特色,搭载了3D主菜单、动态墙纸和Internet Widgets,并支持全屏触控操作,将HVGA大屏升级,为手机制造商增加第三方增值应用提供了灵活度,极大提升了用户的直观界面体验。同时,MT6236的Internet Widgets也可以让用户在功能手机上享受原先只有在智能手机上的新增应用功能。

在网络应用方面,MT6236支持无线宽带和全球用户广泛认可的Opera Mobile浏览器,支持Wi-Fi热点登录,在渲染页面、缩放、拖曳时更加流畅,大幅提高了手机浏览器的整体速度,上网体验可与iPhone和Android相媲美。MT6236可以让用户更为经济快速地全面使用移动网络。

在音视频应用上,MT6236具有强大的音视频播放和录像能力,可以实现完美的全屏无黑边流畅播放,并能达到真彩效果,手机制造商可以依此开发出高品质的视频手机和音乐手机。MT6236不仅能同时支持目前所有流行的视频格式( MJPEG、MPEG-4和H.264)以及从HVGA到D1的各种分辨率,还能支持各种电影下载视频格式,创新的弹性编解码设计还支持1080p高清视频格式播放。在音频上,MT6236可以支持MIDI, WB AMR, AAC, AAC+, eAAC, digital music 等多种音频格式。此外,MT6236的高清真彩画质可以让用户体验到逼真的动态画面,非常适合全屏多媒体应用。

MT6236在相机应用上的表现也同样出色,其先进的数码相机性能是目前5百万像素手机中齐全的,甚至超越了5百万像素手机的性能。MT6236支持四方向全景图像拍摄,可将三个图像混合为一个全景图像,并加强了防抖功能,同时还具有脸部侦测、微笑快门等功能,完全可以取代随身数码相机。自拍、人像、风景及社群拍摄均可以通过MT6236来实现,由此可以帮助手机制造商开发出可实现随身自拍、随时记录生活社群的照相手机等个性化终端产品。

奥克斯通讯总经理陈光辉表示:“联发科技的MT6236手机解决方案不仅集成度高,而且能够提供实现终端产品差异化的丰富功能和灵活度,可以协助我们很快地开发出一系列的实用性强、独具特色的个性化手机产品并能更好地提升手机用户的使用感受,以赢得广大消费者的认可和喜爱,基于MT6236的系列特色产品已经上市”