处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

宏碁选择N-trig的DuoSense®技术用于Aspire® R7-572笔记本电脑

宏碁选择N-trig的DuoSense®技术用于Aspire® R7-572笔记本电脑
来源:21ic 时间:2013-09-11

21ic讯 首款集成式主动式电子笔和多点触控技术DuoSense®提供商N-trig®日前宣布,该公司的技术已运用于新款宏碁(Acer) Aspire®R7-572笔记本电脑。这款笔记本电脑通过多种操作模式带来全新的运算体验。N-trig的电子笔技术性能卓越,将电子笔输入应用的工作效率提升到全新的高度,让用户可以做笔记、对文档和照片进行注释、画画以及改进系统操控和协作。宏碁将于2013年9月6日至11日在柏林国际消费类电子展(IFA)设立展位(展厅号12/101)展示新款Aspire R7-572。

Aspire R7-572具有全高清(HD) 15.6”触摸屏分辨率,并配有N-trig推出的DuoSense G4系列100控制器和DuoSense Pen™ 2电子笔。借助这些升级版控制器,触摸屏甚至能够在极其嘈杂的环境中继续工作。这一主动式电子笔采用新型导电笔尖材料,可增强用户体验,同时压力灵敏度使其更接近纸上书写感觉。此外,电子笔悬浮功能提供一种精确的导航方式,可在手指触摸时因接触面积太大而无法在高分辨率触摸屏上准确触摸时激活小图标。DuoSense先进的防误触功能让用户能够将手置于触摸屏上,体验自然、直观的书写感受。

宏碁移动事业部平台战略管理总监Abraham Lin表示:“当Aspire R7首次推出时,其定义了触摸和打字体验,为使用者创造一种更本能、更自然的与PC交互的方式。借助N-trig的DuoSense集成式电子笔和触摸技术,我们致力于为客户带来更多他们想要以及期待的自然感觉和功能。”

N-trig产品管理总监Ronen Bartal表示:“N-trig的DuoSense G4系列100控制器让我们的一级原始设备制造商(OEM)客户,例如宏碁,能够推出先进的移动设备,实现增强的电子笔和触摸用户体验。由于我们的集成式主动式电子笔和多点触控技术仅需要一个单一传感器,因此我们的合作伙伴在为其计算系统配置触摸功能和精确主动式电子笔时,能够减少研发投入,降低总拥有成本,以及加快上市时间。”