处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

红外热成像技术入驻安防将成网络监控趋势

红外热成像技术入驻安防将成网络监控趋势
来源:中国安防展览网 时间:2013-09-11

    红外热成像监控摄像机广泛应用于智能交通领域,随着前端设备市场的快速成熟,推动了智能交通应用的发展。除了应用在交通领域外,热成像监控在其他领域中也有不错的表现。如,森林防火。应用红外热成像可以快速有效地发现隐火,准确判定火灾的地点和范围。近年来,由于科技的进步,红外热成像技术开始在视频监控领域有所发展。 

    红外热成像技术开始在安防监控领域应用

    自然界几乎所有的物体都会发出红外线,红外线是自然界中存在为广泛的辐射。大气、烟云等吸收可见光和近红外线,但是却无法吸收3-5微米和8-14微米的红外线光,红外热成像技术正是利用这一原理,我们利用红外线的这两个无法吸收的窗口,就可以再完全无光的夜晚或者烟云密布的不可见的环境下,仍然能够清晰的观察到前方的情况。

    在安防监控系统的应用中,到晚上可见光的监视器材便不能正常工作,如果采用人工照明无疑容易暴露目标。这时我们如果有红外热成像仪就可以解决问题,红外热成像仪是被动接受目标自身的红外热辐射,它不受光照条件影响,无论白天黑夜都可以正常工作并且不会暴露自己。同样的如果在雨雾等恶劣的气候环境下,可见光由于波长较短,克服障碍的能力差,观察的效果就会大打折扣,但红外热成像仪利用的是红外线原理,红外线波长较长,穿透效果好,即使在雨雾的恶劣环境下仍然可以正常观测。因此在夜间及雨雾等恶劣天气情况下,利用红外热成像仪可以对目标进行正常的监控。

    日常生活中,火灾这样的意外灾害时有发生,而且这种灾害多半是由不明显的隐火引发的,如果我们能即使发现这些隐火,准确的判断火灾的地点,通过烟雾发现着火点,这样我们就能做到早预防早扑灭,减少很多不必要的损失。一般的普通方法或许很难做到这一点,但是红外热成像仪是反映物体表面而成像的,它可以快速有效的发现可能导致火灾的隐火,实现上面所说的及时预防防止灾害。

    红外热成像仪是被动接受目标自身的热辐射,这一特点也可以应用到公安机关追捕罪犯的行动中,一般罪犯容易隐藏到草丛树林之类的野外环境中,公安人员的一般视觉容易产生错误判断,很容易让罪犯逍遥法外,人体和车辆的温度以及红外辐射一般都远大于草木的温度及辐射,这时候利用红外热成像仪很容易就可以准确判断出罪犯隐藏的位置,让他们无所遁形。

    热成像网络监控是趋势

    相较于传统热成像仪,现在的热成像网络摄像机能解决以前热成像仪单一工作、安装使用不便、需要大量的人力配备、数据不能及时有效的归总、不能在线实时监控等一系列问题,能做到将热成像监控信息纳入整个网络监控平台中,实现无遗留的真正的全天候大范围的监控。通过网络,可以将热成像图像实时传回监控中心进行分析,作为可见光摄像机的有效补充,能对于监控对象、监控范围进行全方位覆盖,及时、准确地进行处理,大大提升监控系统的实时性、有效性。

    因此,红外热成像监控不仅弥补了传统视频监控系统的不足,而且提升了安防系统的自动识别、自动报警等相关自动化程度,具有非常重要的社会作用,具有广阔的市场,尤其是热成像网络监控系统,代表了红外热成像监控的发展趋势。

    红外热成像摄像机是红外热成像监控系统的核心设备,目前主要应用于一些重要区域的设备及周界的监控,比如重要的仓库、楼宇,以及关键性建筑、港口、边境等场合。还可以应用在森林防火,以及电力(比如变压器和线路)、油田(特别是输入管道)、矿场的关键点和设备监控。因为红外有0Lux情况下可监控的独特优势,在没有任何光线的环境、大雾的恶劣天气下都能有效发现目标。特别是红外还有测温的能力,对于电力设备如变压器工作异常,或森林火灾预防等重点安防项目都能发挥重要作用。

    结语

    现阶段,由于红外热成像监控在国内还处于推广阶段,用户或甲方对相关的功能普遍不是很了解,而且对其必要性也没有形成统一的认识,因此红外热成像监控目前真正的应用还不是很多。但随着时间的推移,现在一些高端市场如军队、银行、武警和公安系统已经对此系统形成了正确的认知,而且随着国内恐怖活动的增多,许多领域已经对其提出比较明确的使用意向,相信在未来几年内,红外热成像监控会有比较快速的发展。