处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

香港理工大学开发PWM技术改善LED系统效率

香港理工大学开发PWM技术改善LED系统效率
来源:高工LED 时间:2013-09-10

香港理工大学电子与资讯工程系研究人员近开发出高性能LED驱动器,可使LED灯更亮更节能。

这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。

采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。

由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Hong博士以及MichaelTse教授所成立的研究团队,他们对PWM方式进行了转变。脉冲式操作是以化光输出同时小化热能耗的方式进行的重新设计。从而得到更高光效(lm/W)。Loo Ka Hong博士认为,他们的技术可以再节能15%。

与传统方式相比,它的散热要求低、所需热沉更小。这意味着LED系统可以做的更小。由于具备优异的调光能力,这种新的PWM驱动器使得生产商可以制造出全调光LED,从而做到低至0瓦的调光性能。这些优异的质量可造就更亮更智能更耐用的LED照明解决方案。