处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IEEE预测:到2025年道路上60%的汽车将联网

IEEE预测:到2025年道路上60%的汽车将联网
来源:汽车周报 时间:2013-09-10

    全球的科技专业人员组织IEEE,致力于为人类推动科技进步,其成员认为,联网汽车将在未来交通运输中发挥关键作用。预计到2025年,道路上60%的汽车将会联网,这将提高汽车的安全性能,促进车辆软件保护的升级,并推进无人驾驶汽车的不断普及。

    “随着更多的车辆配备蓝牙功能,以及与移动设备交互的能力,我们看到汽车制造商已经开始提供车辆连接的技术”,IEEE会员,阿拉斯加大学安克雷奇分校计算机系统工程系副教授JeffreyMiller说,“随着联网汽车的普及,消费者将会把自己的汽车看成是一个设备。未来,汽车配备移动操作系统,以及从无线服务供应商购买数据包将变得非常普遍。”

新世纪,新安全

    联网汽车在提高汽车安全性和便利性方面也将发挥关键作用。如同技术可以支持人与人之间的沟通,我们也将会看到通过技术实现车辆之间通信这样一个转变,这被称为车间通信。“通过车间通信,汽车就可以在更近的车距下以更快的速度行驶,同时自动改道功能可以帮助汽车避开灾害性天气和堵塞的路段。”IEEE会员,德国卡尔斯鲁厄理工学院教授ChristophStiller说,“通过这些功能,能够几乎完全避免驾驶中的人为错误,开车将变得更安全、更愉悦”。

高速公路上的黑客袭击

    随着无线通信在车辆中的普及,联网汽车也越来越容易受到软件黑客的攻击。“黑客有可能能够影响车上的音频设备,破坏车辆的点火装置,攻击刹车系统,甚至用木马和病毒影响软件系统,”IEEE高级会员,英国阿尔斯特大学计算与工程学院教授KevinCurran说,“为了对抗黑客攻击,制造商需要在适当的地方设置防火墙,限制对整合系统的访问。由于汽车网络之间的互联性很强,某个网络的缺口可能会导致另一个网络的毁灭”。

无人驾驶汽车将使

交通出行更高效

    对联网设备依赖性的增强,以及联网汽车的兴起,表明消费者将提高对自动化系统的信任和依赖。这一趋势将促使无人驾驶汽车的普及,从而进一步验证IEEE的预测:到2040年,75%的汽车将实现无人驾驶。

    “对自动化技术系统的信任是实现无人驾驶汽车普及的关键因素,”IEEE高级会员,意大利帕尔马大学计算机工程教授Alberto Broggi指出,“难以想像六年前智能手机根本不存在,而现在人们简直无法离开他们。消费者养成的这种依赖性将成为无人驾驶汽车普及的催化剂,引导人们相信自动化技术。未来五年内,将会出现专门为无人驾驶汽车而设的车道”。

    Broggi教授相信,在未来,驾驶可能会成为一种奇趣体验,“就像现在玩赛车一样,人们将愿意为手动驾驶汽车付费。”