处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

扩展智能家居市场 智能照明成

扩展智能家居市场 智能照明成
来源:高工LED 时间:2013-09-10

由于LED照明的发展,智能照明控制系统节电率可达20%~40%,因此智能照明被普遍看好,正成为智能家居节能。从目前智能照明控制技术的发展情况来看,灯具增加无线遥控、亮度无级调节等新功能,从灯光控制系统的组成方式来看,目前主要有总线型、电力线载波、无线网络三类。

采用无线网络的灯光控制系统通过无线电进行通信,每个家居智能网络控制系统的控制单元发出的控制信号都以无线电波的形式进行传播,各个系统控制单元接收这些传播信息后,根据系统通讯协议的规定执行相应动作,实现智能网络控制。与电力线载波方案一样,无线方案没有专用的网络线,安装或扩展非常简单。方案还可以使用电池供电,不用连接电源线,使用非常灵活方便,同时也降低了用户的成本。因此从技术发展方向来看,无线网络技术有着独特优势,近几年来得到飞速发展,成为半导体产业的新热点。

半导体厂商提供的方案则往往更加全面,飞思卡尔针对家庭控制管理系统采取平台策略,提供一揽子解决技术,包括智能网关、多媒体娱乐中心解决方案,无线、总线数据连接技术,低功耗、高可靠嵌入式处理器技术,宽工作温度芯片技术等。

飞思卡尔半导体亚太区高级市场及业务拓展经理蔡震博士表示:“智能照明系统和智能家电系统这两个领域是我们认为比较快速落地的细分市场。针对于此,我们提供嵌入式高可靠MCU、无线、总线数据连接方案、网关控制系统。”

他还指出,硬件是躯体,软件是灵魂。针对灯和电器端,飞思卡尔提供紧凑型开源嵌入式实时操作系统MQX;针对无线连接,充分理解了多种应用场景并提供技术支撑,譬如一台设备同时需要加入不同的子网或者漫游等。“针对网关和收敛设备,我们在Linux和Android操作系统等方面,具备行业里无与伦比的积累,我们的系统是经得起汽车设备、骨干网设备的严苛考验的。”蔡震还强调说,“智能家居更重要的是开源精神,因此飞思卡尔除了专利保护部分,所有的软件都是开放源代码。”

深圳市力合微电子有限公司的方案主要基于电力线载波。该公司董事总经理刘鲲指出,在家庭控制管理系统中,智能照明和智能家电系统的特点是网络节点无处不在,但数据速率要求不高,因此电力线载波的方式很适宜。

刘鲲表示:“力合微电子基于窄带OFDM电力线载波通信芯片,构造一个完整的由各节点组成的家居PLC网络平台,可在此基础上实现各种通信和控制应用。节点可方便地置入各种照明开关、家用电器、安防传感器等,节点之间以及节点与服务器节点之间通过既有电力线实现通信。通过互联网,可通过电脑或智能手机实现对家居网络各节点的通信和控制。”