处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

机床数控化趋势推动PLC逐步取代继电器

机床数控化趋势推动PLC逐步取代继电器
来源:金模机床网 时间:2013-09-09

随着生产企业规模的不断扩大及设备自动化程度的不断提高,我国机床产品逐渐向高端化靠拢。这些机床都需要使用大量PLC和运动控制器/卡来逐步取代继电器或机械控制,使得机床的整体性能得到提升,因此从长远来看,PLC和运动控制器/卡在的应用还是会很有潜力。

“机床行业在保持了近些年来的高速增长后,开始出现衰退现象,其中普通机床的影响尤为明显,库存开始增加,而数控机床的影响稍微少一些,从而给这个行业重新洗牌。而机床产品数控化高端化的发展带来巨大的plc和运动控制器/卡需求。”金模机床网首席分析师罗百辉认为,未来机床的方向是数控化和逐步高端化,这些机床都需要使用大量plc和运动控制器/卡来逐步取代继电器或机械控制,使得机床的整体性能得到提升,从长远来看,plc和运动控制器/卡在机床行业的应用还是会很有潜力。

数控机床是集计算机技术、PLC技术、自动化技术等于一身的机、电一体化产物,作为数控机床核心的控制系统直接关系到设备的正常运行,利用数控机床PLC的强大功能,可以充分发挥数控机床控制系统的作用,还可以为数控机床故障诊断及维修带来极大的方便。作者为加工中心设计的防止机床发生碰撞的安全控制功能,有效消除了因操作人员的失误导致机床主轴与夹具、工件发生碰撞的隐患,确保了生产的安全性,有良好的经济效益。

PLC为可编程控制器。在数控机床上所使用的PLC也称作PMC。它有以下优点:响应快。控制精度高,可靠性好,控制程序可随应用场合的不同而改变,与计算机的接口及维修方便。通常,数控机床上所使用的PLC程序包括系统程序和用户程序。其中系统程序包括监控程序、编译程序及诊断程序等,由PLC生产厂家提供,并固化在EPROM中,用户不能直接存取,也不需要用户干预。丽用户程序是用户根据现场控制的需要,用PLC程序语言编制的应用程序,用以实现各种控制要求。常用的PLC程序设计语言主要有梯形囝、语句表、功能块图等。

由于数控机床很多执行机构的动作都是通过PLC的控制指令来实现的,可以利用PLC对数控机床进行故障的快速检测和维修,或者是通过修改、编写PLC程序为数控机床增添某个可执行动作或功能。

机床行业中的PLC的应用以小型PLC为主,日系PLC在小型PLC领域占有很大优势,因此在机床行业中日系PLC占据大部分市场份额,而三菱PLC、西门子PLC和ge-fanuc由于其数控系统在机床行业中占有优势,因此在机床行业中占有一席之地。机床行业中PLC品牌集中度比较高,主要集中于日系品牌(三菱、欧姆龙PLC)和西门子,台湾品牌台达PLC在其中也占有一定的市场份额,而其他的品牌主要有富士、倍福、ls、施耐德、光洋、abb和横河等。