处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新型电子警察监控产品 融入智能识别技术

新型电子警察监控产品 融入智能识别技术
来源:中国安防展览网 时间:2013-09-09

    近年来,大中型城市的道路拥堵不堪,人们期待交通智能化建设能改善现有的交通难题。根据近期出台的《道路交通安全“十二五”规划》、《道路交通科技发展十二五规划》,有权威人士预测,未来十年我国在智能交通领域的投入将达1820亿元,其巨大的发展机遇是前所未有的。作为智能交通道路监控系统的重要应用,电子警察发展日渐成熟,多样化功能升级受市场青睐。 

    电子警察扮演举足轻重的作用

    20世纪60-70年代是世界经济发展的黄金时期,但伴随经济高速发展出现了交通状况的不断恶化。尤其是进入21世纪以来,无论是发达国家还是发展中国家,都毫无例外不同程度地受交通问题的困扰,交通拥挤、交通事故、环境污染已成为现代社会亟待解决的几大问题,由此带来了巨大的能源消耗,浪费大量宝贵时间。面临日益严重的交通问题,世界发达国家于上世纪60年代开始研究并提出了智能交通系统(ITS)(英文IntelligentTransportSystems)概念,进入90年代以后ITS却突然以惊人的速度发展,许多发达国家争先恐后地投以巨资进行ITS的研究与开发。]

    《2013-2017年中国智能交通行业深度调研与投资战略规划分析报告》[分析2012年中国城市智能交通市场规模保持了高速增长态势,包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等10个细分行业的项目数量达到4527项;市场规模达到159.9亿元,同比增长21.7%。

    在违章执法系统中电子警察扮演了举足轻重的作用,而这也是城市智能交通中应用为广泛的系统之一,其中可用于对闯红灯违法行为进行有效取证和实现交通信息共享。该系统能为公安部门有效打击超速、盗抢、黑名单机动车犯罪、查缉交通肇事逃逸案件、分析交通状况、加强治安管理等各种违法行为提供信息,为各地公安及交警部门进行交通管理提供重要线索和依据。

    电子警察摄像监控应用日臻成熟

    电子警察所用摄像机主要是全景摄像机和特写摄像机,摄像机的选用需要根据实际应用环境来决定。首先要考虑两点:一是摄像机性能,摄像机性能的好坏直接关系到在各种条件下能否拍摄出清晰画面,在夜间能否看清车牌,所拍图像色彩是否真实,满足使用要求;二是摄像机的可靠性,摄像机要在可能发生的各种恶略环境下长期稳定工作,保证图像质量不恶化,故障率低。道路监控摄像机都安装在很高的杆子上,安装、调试、维修都需要高架车,还要影响正常的交通,如果摄像机故障率高,其售后维修服务费高,还要影响工程商的信誉。

    全景摄像机可以选用1/3CCD彩色摄像机、1/2CCD彩色摄像机,通常使用较多的是1/2CCD道路监控彩色摄像机,这种摄像机有照度低、视角广、色彩好、信噪比高、背光补偿好等特点。在摄像机的选择上是性能和价格是成正比的,如果对图像色彩、清晰度、信噪比、照度等指标要求较高或当地道路环境光线较暗一般摄像机无法拍摄出满足要求的图像,就需要选用高档摄像机。

    特写摄像机主要在车牌识别中看清车辆牌照,这类摄像机可选种类较多,如:1/2CCD摄像机,1/3CCD摄像机加补光系统,1/4CCD一体化摄像机加补光系统。根据对图像质量要求和应用环境的差异,设计上选用不同的摄像机。

    新型电子警察融入智能识别技术

    电子警察也是目前交通管理部门应用较多的系统。这类系统与传统安防的视频监控有所不同,主要使用照相机或者摄像机,触发控制器配合视频识别系统组成。当驾驶员有超速行车、闯红灯、逆行等违章行为时,电子警察可以将车辆违章图像抓拍下来,传输到交通监控中心,为交警部门提供执法依据。

    另外,由于电子警察系统有视频虚拟线圈检测功能,可以将控制主机直接安放在控制中心,这种方式使前端摄像机既可用于道路监控又可用于电子警察检测取证。对于一些资金紧张的项目,可以用一套电子警察系统通过人工切换对多个路口进行轮流使用,这样既可对违章驾驶员有震慑作用,又缓解了资金紧张的困境。

    由于目前监控行业高清及智能化发展十分迅速,对电子警察的升级起到了极大的促进作用。高清技术的应用,使得采集的图像在清晰度上有了大幅提升,与原有的“电子警察”监控设备相比,这些高清抓拍摄像头还实现了360度旋转,监控的内容也从闯红灯信号、压黄线等,扩展到车牌识别、违法停车、闯禁行、违法调头、违法变道、违法超车等数十种,同时还能通过调拉焦距实现对路面的动态监控,甚至连驾车司机都能看清。鼠标“拖拽”着画面来回移动,周围几个方向的状况一览无余。

    此外,电子警察系统采用智能识别算法与软件平台数据挖掘相结合的技术,保证车牌识别准确率((含车牌号码与车牌颜色)、车身颜色识别准确率的前提下,将大量的车辆关联记录(高清照片、高清视频、过车信息、识别结果)构造数据库,并通过软件平台的数据挖掘技术进行挖掘分析。

    目前,上海、武汉及广州等各大城市纷纷对原有的老式电子警察进行升级,太原交管部门也相继投入使用50台移动“电子警察”,监控所有交通违法行为。

    因此,现在市场上对升级后的电子警察需求量非常巨大,随着国家对道路交通的治理力度不断加大,为广大安防企业提供了一展身手的好机会。安防企业应适时根据市场的特点,加速开发出升级换代的行业高尖端产品,把城市交通建设演变成技防产品的大卖场。