处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

突破限制 三码流技术成网络高清助推剂

突破限制 三码流技术成网络高清助推剂
来源:安防市场报 时间:2013-09-09

    实现摄像机的远程监控要受到带宽的限制,由于带宽不够或宽带质量不高,一般的网络摄像机很难保证在低带宽情况下实现高清视频传输,或者是无法实现移动高清监控。所以,采取多码流技术成为了网络监控企业的必然选择。但目前大部分企业都采取双码流实现本地存储和网络传输以及监控。虽然双码流技术满足了网络传输的要求,但是随着智能手机等移动物联网设备的兴起,无线监控也成为了很多用户的选择,这就要求安防监控需要传输更多的视频信息进行远程监控,随之兴起的就是三码流技术。 

    网络技术带动的无线监控

    “三码流技术的研发和应用主要得益于3G、4G和WIFI技术的突飞猛进。”一业内人士如此告诉记者。

    深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司营销主管王义学在接受记者采访时表示,无线视频监控系统相较于有线监控系统,弥补了布线难等一系列问题,且具有更加灵活的特性,很大程度上节省了相关费用。

    目前,无线视频监控系统主要通过3G、4G以及WIFI等无线通讯技术来进行联网,结合传统的视频监控,形成了一种新的应用模式。据了解,在平安城市、校园监控、森林防火、公路交通等行业无线监控已经在视频监控应用中占据相当的比例,并呈现超过有线网络发展的速度。记者通过采访发现,很多校园监控项目中,为了让家长能够顺利及时地了解小孩在学校的及时信息,多家企业正在考虑实施无线网络实现监控需求。无线监控逐渐成为了安防行业监控方式的主角,全速超越传统的有线网络的趋势已经不可逆转。

    无线监控势不可挡,但是传输时遭遇的码流过大给网络传输带来了巨大的负荷成为了传输的症结所在。如何让监控既能实现本地高清存储又能实现远程网络监控还可实现流畅、清晰的无线实时监控呢?三码流技术成为了破解之策。

    三码流技术成香饽饽

    “三码流技术的诞生,实际上给用户提供了多重选择,即可实现本地高清存储还可以有线网络远程查看,并可实现实时远程无线监控。”济南中维世纪科技有限公司市场部经理李春生表示,公司研发的JVS-C950产品就采用三码流方式,主码流用于本地录像、子码流用于网络传输,三码流用于手机监控。另外,三码流采用标准H.264压缩、视频流模式传输,适用于智能手机,无论画质、流畅性都会给用户全新的感受。

    业内人士表示,支持三码流技术的摄像机配合高清视频管理,可编出不同视频分辨率的三路视频码流。其中录像存储采用高分辨率码流,实时浏览根据用户浏览画面的多少和网络带宽的高低自动选择码流或第二码流,从而降低高清视频带来的带宽压力,优化带宽环境,提升网络高清的易用性。手机监控自动采用第三码流,保证画面清晰流畅。

    无独有偶,近日,北京蓝色星际软件技术发展有限公司推出的BSR-IM2112-B1001摄像机也采用了三码流技术。据了解,该摄像机具有独特的三码流技术,其中主码流主要用于NVR录像、远程查看;子码流主要用于网络传输等远程应用;第三码流则能满足移动设备远程查看需求。BSR-IM2112-B1001支持多种压缩编码,还具有出色的码流延迟功能。这使得BSR-IM2112-B1001能够保证高清晰的存储和传输,甚至在低带宽情况下传输1080P分辨率高清图像时,也几乎可以做到实时传输,让使用者可以通过互联网随时随地观看到远端传来的高画质数字影像。

    “采用三码流技术的摄像机,实际上为用户提供了多样化的码流选择的权利。用户针对存储空间和实际使用场景可设置固定码率或可变码率。用户设置可变码率时,在画面静止时自动适用低码率,画面运动时自动适用高码率,以此保证图像质量,同时程度节省存储资源。”深圳市中瀛鑫科技股份有限公司市场总监吴勇华表示。

    满足监控多元化

    三码流技术的诞生不仅仅为用户提供了更多的码率选择,在远程监控上也提供了一种可操作性的选择。业内人士表示,随着高清系统部署,高清图像在远低于局域网带宽水平的广域网链路传送成了大问题,由于广域链路带宽相对紧张,高清图像在远程查看很容易出现卡顿、马赛克等现象,其图像质量甚至低于标清图像。传统的双码流技术实际上还是不能很好地解决远程监看问题。

    王义学表示,采用双码流技术的前提下,一路高码率的码流用于本地高清存储,例如H.264D1编码,一路低码率的码流用于网络传输,例如D1/CIF。如果采用D1视频格式的话,在H.264的编码状态下需要1.5M-2M带宽这就远远不能满足现有传输的要求。而在三码流技术的状况下,实现远程无线监控则可采用一路超低码流用于3G网络传输,手机观看,例如QCIF,同时兼顾本地存储和远程网络传输。三码流能实现本地传输和远程传输三种不同的带宽码流需要,本地传输采用高码流可以获得更高的高清录像存储,远程传输采用较低的码流以适应CDMA/ADSL等各种网络而获得更高的图像流畅度。

    为支持高清图像的远程调阅,监控系统中所采用的高清视频前端(高清IPC和高清编码器)可支持高清满帧、高清抽帧、标清满帧三种码流的同时发送。其中高清满帧码流可用于本地硬解大屏上墙,体现高品质画质;高清抽帧码流可用于本地存储,节约存储空间;标清满帧码流可用于广域远程查看,为上级单位提供流畅清晰的远程画面。

    所以,随着用户对视频监控要求的多元化,高清摄像机还必须支持三码流。第三路码流专门用于移动监控,可以是更低分辨率和码率的视频,以满足手机和移动设备的监控所需,因此,三码流是完成高清整体解决方案所必须具备的。