处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

面向服务器市场 AMD明年出货64位ARM芯片

面向服务器市场 AMD明年出货64位ARM芯片
来源:中国电子网 时间:2013-09-06

 AMD高管本周二表示,AMD将从2014年季度开始向制造商出货首款ARM服务器芯片进行测试。

AMD高级副总裁、全球业务部门总经理Lisa Su表示:“当我们的ARM芯片开始提供样品的时候,服务器将是率先采用新64位芯片的产品。”

AMD在今年6月宣布了代号为“Seattle”的首款64位ARM芯片,将配置多16个CPU内核。这款芯片预计将在明年下半年被应用于服务器中。

ARM处理器大多数被用于智能手机和平板电脑,目前作为广泛使用的x86芯片的替代品在服务器中进行测试。有人认为,采用ARM处理器的服务器将在处理Web应用方面更节能,从而帮助降低电费。AMD表示,他们的64位ARM服务器芯片的速度将是四核x86皓龙X系列芯片(功耗11瓦)的4倍,而且更节能。

AMD将把64位ARM处理器与x86服务器处理器一同出售,但是AMD预计ARM的销售量将在未来超过x86。在2011年,ARM宣布推出首款64位ARMv8 CPU架构,AMD是首批出货基于该技术的服务器芯片的厂商之一。现有的大多数ARM芯片都还只是32位,而来自于英特尔和AMD的x86服务器芯片起步就支持64位。

AMD对ARM一直非常耐心。新架构的采用需要时间,因为它需要改变服务器构建和软件写入的方式,Su这样说道。

她表示:“我们认为需要多年的努力去推动市场的增长。在此之上的软件开发也十分重要。我们将其视为一项长期投资。”

Su还称,AMD对ARM芯片非常感兴趣,尤其是用于高密度服务器。AMD在去年收购了SeaMicro,后者提供高密度服务器,并配置了可根据工作负载扩展性能的低功耗x86芯片。

AMD还希望用定制芯片业务扩展到新的市场,为客户构建设备专用的硬件。AMD曾表示,到截止于12月的第四季度,定制芯片业务的收入将占到公司总收入的20%,这一数字在未来几年将超过50%。

定制芯片业务已经初见成效,索尼和微软都在即将推出的游戏平台中采用了AMD的CPU和GPU技术。AMD还瞄准了“客厅”这个市场,将通过机顶盒和其他可以处理高清视频并从云中交付内容的设备来实现。

Su表示:“展望未来,将有很多领域适用相同的模式。现在他们运用于专用平板设备领域,我们期待带来变革的客厅领域,以及专用服务器应用领域。”

但是AMD并不会忽视PC市场,它将在未来继续作为AMD的主要收入来源。平板电脑和智能手机的普及瓦解了PC市场,但是平板电脑和笔记本电脑之间的界线正在变得越来越模糊,Su这样说道。

AMD的Temash芯片和Kabini芯片将用于Windows平板电脑和笔记本电脑中,起价为399美元。

Su表示:“我们仍然认为Windows是非常重要的。它功能强大。Windows 8是我们承诺提供支持的,但我们认为安卓市场也非常重要。”

AMD基本上在平板电脑市场几乎没有份额,Su坦言,AMD正在推进平板电脑芯片方面的工作。她还指出,AMD在服务器和定制芯片市场还有增长的空间。在经历了多年的亏损之后,AMD在第二季度恢复盈利,这是向前迈出的关键一步,现在AMD拥有一个可持续发展的商业模式。

Su在后说:“对我们而言,继续执行是非常重要的。