处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

大尺寸OLED电视驱动OLED材料市场快速成长

大尺寸OLED电视驱动OLED材料市场快速成长
来源:中国电子网 时间:2013-09-06

 市场研究公司NPD DisplaySearch表示,大尺寸电视面板日益成长的需求将增加OLED材料的市场规模,预计到2017年为止,OLED材料的复合年成长率(CAGR)为67%,而来自于手机的OLED材料营收则将在2014年后会趋缓。

根据NPD DisplaySearch的《OLED材料季报告》(Quarterly OLED Materials Report)显示,用于OLED面板发光层及一般层的有机材料的市场规模,预计2013年至2017年将从5.3亿美元成长至34亿美元。 近,OLED面板厂三星电子(Samsung)于2013年8月9日宣布收购开发OLED材料的Novaled AG公司,更凸显OLED材料的重要性。

直 到目前, AMOLED面板主要用于手机上,但AMOLED面板制造商现在也开始积极抢攻电视,平板电脑,以及其他大尺寸显示应用。DisplaySearch认 为, OLED电视的出货量预计在2014前因成本因素成长较慢,一年不到1百万台,但预计2017年后将快速达到1千万台,将占OLED面板总出货量的 10%。然而,若以面积观点来看,预计至2014年, OLED电视面板比重将达到OLED面板材料市场17%,并在2016年超越OLED手机面板的比重。

NPD DisplaySearch资深分析师Jimmy Kim表示,“直到2017年,大尺寸液晶电视面板将驱动OLED面板迅速成长”,发光层、一般层及其他OLED层的材料需求与面板的面积成正向比例的成 长,同时, OLED电视面板制造良率低更代表了原材料消耗的增加而扩大了OLED材料需求,因此, OLED电视将推动OLED材料市场快速成长。