处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

十项技术升级 高速球成监控市场新宠儿

十项技术升级 高速球成监控市场新宠儿
来源:中关村在线 时间:2013-09-05

    进入2013年,安防视频监控市场进入了更高层次竞争阶段,高清高速球自然列在其中。尽管体积庞大,但高速球无疑成为治安监控的得力助手,笔者总结了高速球10项升级技术,看高清IP球机如何列入监控新宠名单。 

    在视频监控领域,"无网络·不高清"成了监控发展的重要趋势。说起高清,往往都需要加个前缀-"全",以FullHD高清为开端,探讨高速网络球机升级的故事。    

十项技术升级高速球成监控市场新宠儿

    模拟与网络高速球机价格差异小

    由于高速球机应用领域相对特殊,其安装要求也十分严格。不仅监控设备价格高,就连维护及运营成本也高的离谱。但是你是否知道,由于网络监控技术使得IP球机主流分辨率得到了大幅提升,光学变焦提高到20x~30x倍,画质达到了1080P。对比模拟与IP价格差异并不大,花同样的价钱为什么不选择图像质量更好的网络摄像机呢?

安防展会:高速球安装后的实时查看

    优化CMOS夜视

    谈到CMOS就不得不说一说监控摄像机的传感器,与CMOS相媲美的CCD是前期监控设备的,如今光学行业已经加强了CMOS传感器找低光照的效果,安防企业也逐步推出了光感灵敏度更高的高速球机,以提供清晰度更高的图像。

    在低光照或有滤光器的路灯下仍然可以捕捉清晰度较高的画质,此外,高速球已经建立了ICR和WDR技术,似的图像更清晰。

    多码流传输支持SD存储

    支持多视频流:3个压缩格式和移动观看

    如果你认为双码流仍然是监控的主要趋势,那么你就真的OUT啦!高速球型摄像机配备好的处理芯片,能够同时输出4码流的图像;高端监控设备支持多种压缩格式(H.264、MJPEG、MPEG4)。大部分监控摄像机可以支持1080P@30fps或720P@60fps,以上规格满足用户进行实时观看、录制和移动观看的需求,以及满足图像质量和压缩格式的要求。

    在这些要求中,移动监控已经成为视频监控发展的重要趋势及应用重点,也是用户控制PTZ功能的重要的表现形式。手机不仅成为通讯、交友利器,也成为监控的重要组成部分。   

支持SD前端存储的高速球机

    内置SD卡临时视频备份数据库

    支持SD/SDHC卡,是现在高速球型摄像机的标准功能。当网络断开连接时,图像被立即存储在摄像机前端SD卡中,如果出现传输故障等其他问题,SD卡可以是一个临时备份区。当网络重新连接时,监控摄像机将自动恢复回被切断之前的图像。

    自动巡航设置查看范围扩大

    自动巡航是高速球机独有的特性,此前,高速球可预设128巡航点,但随着技术的不断开发,这个数字已经增长到了256个。此外,每分钟进0.1度的水平和垂直改动可以提供更稳定的画质。关于高速球安装可能会造成的盲点,改进的镜头允许倾斜角±20度,提供了更为广阔的视野。

高速球机自动巡航轨迹

    全景缩略直观操作

    随着高速球网络化发展不断成熟,用户可以使用鼠标进行操作。三分钟内高速球会自动进行360度全景和180度垂直扫描,然后将图像转换成小缩略图。从缩略图中,用户可以通过移动鼠标选定和标记预设点,设置巡航路线。被设置的预设点可以放大或缩小,两个点之间的移动速度可单独调节。

    随时校准偏离图像

    由于监控摄像机处于高速运转过程,实际的机械运动会导致与预设的轨迹出现偏差。通过两个监控镜头的自动校准功能实现微调,减少可能发生的故障和便宜预设轨迹。

    独特的自动跟踪速度

    自动跟踪技术已经成熟,它可以跟随移动对象移动的速度进行相应的加速和减速运动。

    音频检测,3D计数更准确

    3D计数功能是基于人体生物识别的重要技术,即便是在运动中的人也可以被扫描头部及身体特征,通过精准的计算法则统计人数。监控系统不仅要核对人数还要记录运动方向和路径。

    由于政府项目要求严格,音频检测报警纳入监控设备中。较早之前,高速球型摄像机只能检测音频声音超事预设触发报警,然而,随着时间的推移,音频检测进行演变。高速球型摄像机不仅能够识别不同类别的声音,也可以把图像与声音结合在一起,实现追本溯源的本领。

鱼眼全景镜头效果     

    搭配鱼眼全能监控

    随着鱼眼监控技术的不断成熟,已经有公司提供提供了鱼眼镜头+高速球的集成解决方案。这使得用户可以更自如地使用自动跟踪模式,以便更准确地锁定全景图像中可以的人或物。

    高速球,可以使用鱼眼镜头拍摄全景图,在安装过程中镜头要与之匹配。用户可以立即使用现场的全景图像控制高速球,这不仅使用户可以看到一个更完整的画面,也可以让他们跟踪全景图像内的每一个细节。