处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔首次公开展示SSD超频技术

英特尔首次公开展示SSD超频技术
来源:Neowin 时间:2013-09-04

英特尔于近日在西雅图举行的PAX Pax展会上向公众展示了其SSD超频的特性.英特尔使用了其之前发布的Extreme Tuning Utility Tool来实现这一超频操作.

Extreme Tuning Utility 可以超频SSD的控制时钟以及NAND闪存芯片.此次演示英特尔使用了一块480GB的SSD,控制时钟由原有的400MHz超频到了625MHz,NAND闪存频率也从83MHz增加到了100HMz.这一超频操作使得这块SSD的读取速度由431.32MB/S小幅升高了4%至493.38MB/S,而写入速度由400.82MB/S增至431.32MB/S,涨幅达到了近8%.综合下来,这块SSD的跑分由918增至了1066,得到了16.1%的性能提升.