处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

罗姆发布用于家电控制的高音质、低功耗单芯片

罗姆发布用于家电控制的高音质、低功耗单芯片
来源:华强电子网 时间:2012-04-16

罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.近日宣布推出一款全新多功能高性能单芯片。此单芯片集成以往家电控制芯片的众多优点,并且具有IGBT注1的PWM电路和LCD驱动器等微控制器功能,以及高音质、低功耗的语音播放功能,这次推出的芯片在业界尚属首次。

由于以往用于家电的微控制器没有语音播放功能,因此想追加语音功能时,语音合成功能和功放需要由不同的芯片组成。而使用本LSI产品,不仅可以芯片一体化,而且可以替换掉以往用于家电的微控制器,轻松实现语音功能,是需要语音输出的家用电器和遥控器的选择。

本LSI产品融合了凭借低功耗赢得良好销售业绩的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.独创的RISC方式8bitCPU“U8 Core” 注2和拥有30年销售业绩的高音质语音合成与高输出功率的功放。并且,内置了控制IGBT的PWM电路和LCD驱动器,仅用5V电源即可驱动。不仅如此,由于语音播放功能是通过硬件实现的,因此无需进行微控制器软件处理,可轻松实现语音播放。