处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

麦瑞半导体射频解决方案继续深入汽车市场

麦瑞半导体射频解决方案继续深入汽车市场
来源:21ic 时间:2013-09-03

21ic讯 麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)日前宣布,马来西亚高品质汽车及家庭安全系统制造商Wheels Electronics Manufacturing SDN, BHD为其无钥匙进入系统和射频门禁系统选择了麦瑞半导体的射频解决方案产品线。Wheels Electronics向各地一线汽车制造商供应无钥匙进入系统。

Wheels Electronics研发部总监Joe Tan表示:“我们之所以欣然选择麦瑞半导体,不仅是因为其卓越的产品,而且是因为其良好的合作关系和世界级的客户支持。此外,麦瑞半导体表现出对汽车市场有全面的了解,长期致力于帮助我们减少价格昂贵的元件使用数量,通过帮助我们设计更具成本效益的产品,麦瑞半导体能够让我们帮助客户节约成本,特别是在我们的天线设计方面更是如此。”

麦瑞半导体负责全球销售的副总裁David Schwartz表示:“麦瑞半导体并不仅仅是销售产品,我们首先是要建立合作关系。通过理解客户的独特需求,我们能够帮助客户成功。此外,我们始终长期致力于全球汽车市场,非常高兴能够帮助Wheels Electronics的团队实现目标。”

Wheels Electronics将采用麦瑞半导体的一系列射频芯片解决方案。MICRF211和MICRF213是通用型3V QwikRadio®接收器,分别为工作频率433.92MHz,典型灵敏度为-110dBm和工作频率为315MHz,典型灵敏度为-110dBm。麦瑞半导体的另一种射频解决方案MICRF113,它是一款易用的高性能单片ASK发射器集成电路,适用于300MHz到450MHz频段的无线遥控应用。MICRF211可用作10kbps的OOK和ASK调制超外差接收器,MICRF213可用作7.2kbps的OOK和ASK调制超外差接收器。

MICRF211和 MICRF213的下变频混频器提供镜频抑制功能。各款器件均具备后检波数据过滤功能,用户只需要用一组容易确定的值(基于数据速率、编码调制格式以及所需的占空比操作)对器件进行配置。这些器件是工业和消费应用的理想产品,在这些应用中,器件简单和尺寸小非常重要。