处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

康宁秀四大技术:卷起来的玻璃你看过吗?

康宁秀四大技术:卷起来的玻璃你看过吗?
来源:NOWnews 时间:2013-09-03

在8月23日至30日于台北举行的「2013台湾 触控 。面板展(Touch Taiwan)」中, 康宁 (Corning)展示了截至目前为止的发展成果,包括专为保护触控笔电设计的Corning Gorilla Glass NBT、超薄 可挠式玻璃 Corning Willow Glass、轻薄制程中无酸蚀的Corning EAGLE XG Slim玻璃,以及专为高温制程环境设计的Coning Lotus XT Glass。

康宁为全球特殊玻璃及陶瓷材料供应商,自1851年创立至今,已有超过160年材料科学及制程方面的经验。他们的产品包括消费性电子、汽车排放控制、电信及生命科学所需之相关元件。对于一般消费者而言,较有印象的应该是他们在手机触控面板上的产品,不少旗舰手机都采用康宁玻璃,以达到防刮抗损的效果。

相较于手机上用的Gorilla Glass 3玻璃,Corning Gorilla Glass NBT适用大面积制程,可以做批次生产,适合具有触控功能的笔记型电脑。和一般笔电常用的钠钙玻璃比起来,高出8到10倍抗刮性,较看不出损伤;在切割后的边缘也比较强,不会容易从边缘开始碎裂。

Corning Gorilla Glass NBT与一般笔电萤幕采用的钠钙玻璃做测试,无论在表面或是切割边缘都有良好的强度表现,上方为钠钙玻璃,下方为Corning Gorilla Glass NBT。

Corning Willow Glass可挠式玻璃是 可卷曲起来的玻璃 ,厚度仅有0.1mm。因为可卷的特性,适用R2R(roll to roll)制程,可做连续性生产、不中断,达到成本上的优势。

Corning Willow Glass可以卷起来,在制程上就可以达到连续生产,节省成本。未来会如何应用在消费端产品上?康宁表示得看设备制造商了。

Corning EAGLE XG Slim应用在先进显示器,满足轻薄的需求,目前已量产的产品薄可到0.3mm,约为名片的厚度,而且可做到Gen 6(1500x1850mm)的尺寸。

Corning EAGLE XG Slim适合块状的萤幕制程需求,可以达到0.3mm厚度Gen 6尺寸。

Coning Lotus XT Glass是专为高温制程开发出来的玻璃系列,具有出色的total pitch变异量(TPV),在高温时不易形变,是制作高效能面板如AMOLED的关键条件。康宁在29日也同时宣布,与友达光电技术合作,友达5寸HD720高画质AMOLED面板选用Corning Lotus Glass平台,这些HD AMOLED面板将用于720x1280解析度的智慧型手机上。