处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Intel固态硬盘超频技术:还真有点用

Intel固态硬盘超频技术:还真有点用
来源:mydrivers 时间:2013-09-02

说起来挺有意思。Intel这几年一直在限制处理器超频,但却又出人意料地提出了固态硬盘超频的概念,或许只能说是为了吸引眼球吧。Intel本来计划在旧金山的IDF峰会上详细解释如何对固态硬盘超频,但是在PXA Prime大展上,Intel迫不及待地进行了次公开演示。

有趣的是,Intel准备效仿处理器上的做法,推出K系列固态硬盘,解锁一向都是封闭的不少参数,包括主控频率、NAND闪存总线频率等等。这还是从来没有过的事情。Intel Extreme Tuning Utility(XTU)超频工具也已经加入了对固态硬盘超频的支持。

现场演示的固态硬盘编号冗长“SSDSC2BB480G4 : BTWL3070050Z480QGN”,其实是基于企业级DC 3500的一个衍生原型,容量480GB,闪存颗粒20nm MLC,主控信息不详。

目前能调节的参数只有两个(未来肯定还会更多比如说功耗),首先是主控频率,这里默认400MHz,可以超到625MHz,幅度达56.25%。

其次是闪存颗粒频率,默认83MHz,可超至100MHz,幅度20.5%。

关键问题是,超频效果如何呢?肯定要跑一跑来对比了。

这是默认参数下的随机、持续性能。

先把主控频率超到625MHz,闪存不变。持续读取速度从474.27MB/s提高到478.18MB/s,持续写入则从400.82MB/s提高到417.11MB/s,评分从918提高到1050分,性能增加幅度约14%,和频率提升幅度相去甚远。

接下来再把闪存超到100MHz,性能继续增加。持续读写分别提升了4%、8%,总分则达到1066,幅度为16.1%。

4K 64线程随机读写更猛,分别提升了19%、22%!

其实,Intel对于固态硬盘超频这事儿也没有十足的把握,还在征求媒体和玩家的意见,毕竟超频都是要付出代价的,本来就存在耐用性、寿命问题的固态硬盘可能会更严重,当然还有数据安全性。

后可以基本确定的是,K系列固态硬盘的价格会更贵一些,所以建议Intel不妨额外附送一些备份软件,保护用户数据。