处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MIPS进军服务器 欲与X86争夺市场

MIPS进军服务器 欲与X86争夺市场
来源:mydrivers 时间:2013-09-02

6月底,Imagination发布了自收购MIPS以来的份路线图,一方面对现有产品进行升级,另一方面将在年底推出全新的5系列,还号称要夺取25% CPU市场份额。现在,MIPS又准备进入服务器了。

Imagination CEO Hossein Yassaie对媒体称:“MIPS的目标就是覆盖所有和CPU相关的市场。”

其实在此之前宣布5系列新品的时候,Imagination就透露过进军服务器的意图,但从未给出明确的时间表和具体的产品。Yassaie现在解释说,Warrior 5系列处理器将涵盖市场的每一个角落,包括在2014年底进入服务器。

不过,尽管IP技术和授权已经做好准备,设计出实际的芯片还需要更长时间,至少2-3年。再加上说服厂商采纳,并开发相关系统,又得花去不少光景。

重要的是,服务器不但需要高性能、低功耗,更追求高度稳定性和兼容性。ARM试探了这么久都还没有结果,MIPS即便搞出很优秀的芯片,能不能出来产品还是另外一回事儿。

Yassaie一边承认这很难、很费时间,另一边又显得信心十足:“对我们而言,要(在服务器领域)成为重要角色,需要很多年时间,但是就技术而言,明年底我们会有一套方案,适合任何以CPU为重心的市场。”

ARM在移动领域耀武扬威的同时瞄准桌面和服务器,自然是意在扩大势力范围。MIPS早已经被边缘化,复兴尚未开始却要多点开花,难度可想而知。

MIPS 5系列处理器将基于MIPS SIMD架构(MSA),特别为加速计算密集型应用而设计,加入了矢量操作高效并行处理的新指令,通用编译器支持C、OpenCL等高级语言和API,功能强大且对程序员、编译器都很友好。