处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

指纹识别嵌入iPhone5S 或统治支付市场

指纹识别嵌入iPhone5S 或统治支付市场
来源:互联网 时间:2013-08-30

    传闻称苹果即将推出的iPhone 5S中可能会采用生物识别技术。如果苹果真的这样做,那么它就有可能将其iTunes变成新的支付平台,这不仅给商家和消费者提供了便利,而且有可能让苹果在移动电子商务领域中获得统治地位。

  据美国著名科技博客ZDNet报道,近一直有传闻称,苹果将会在即将推出的iPhone 5S中采用生物识别技术,即将指纹识别器内置于该手机的主键中。

  但愿这个传闻能够变成现实。

  如果苹果2012年7月收购指纹识别器供应商AuthenTec的举措还不足为证,那么网上流出的据说是iPhone 5S后盖壳和主键的照片可能彻底暴露了它的意图。与苹果在iPhone 5中放弃采用的NFC(近场通讯)技术不同,生物识别技术对于企业用户和消费者都具有吸引力。

  笔者在自己的iPhone上配置了一个企业版Exchange账户,它极大地改变了iOS的安全政策。例如,它需要iOS密码,而且自动锁屏的时间上限为5分钟。因此,我不得不每天在iPhone上输入密码50-75次。而指纹识别器就是上天赐给我的礼物。

  除了带来便捷外,生物识别技术还让iOS的安全级别又上了一个台阶,这将极大地吸引企业用户和IT部门。指纹识别技术与iOS密码不同,因为密码可能会被别人窃取,而指纹则是独一无二的,必须手机主人到场才能获得认证。

  问答网站Quora的格林-威廉姆斯(Glyn Williams)写道:

  手机上安装指纹扫描器,意味着任何交易均有三个重要的身份认证渠道:

  1. 一款个人设备仅登记为一个人所有;

  2. 在交易时,该设备的地理位置会被记录下来;

  3. 在交易时,生物识别技术会记录个人在场和授权的证据。

  不可否认,生物识别技术开始的发展得并不顺利。早期的指纹扫描器往往会被断指和指纹复印图等蒙混过关。而AuthenTec公司的技术和专利组合,通过匹配指纹、体温、脉搏率和皮肤电传导等指标,有可能会提高指纹扫描器的安全级别。

  要获得成功,苹果iPhone上的指纹扫描器就必须迅速而可信。更廉价的指纹扫描器(例如,微软开发的消费者版扫描器,或你在健身馆里常见的那种),需要尝试数次,或花费几秒时间才能认证成功。如果可信度低于75%,或用户输入密码来认证的速度快于扫描指纹,那么用户就不会使用指纹扫描技术,从而导致这项技术应用失败。在寒冷的天气里,也有一些障碍需要克服,因为用户都戴着手套,他们可能会通过设置来关闭生物识别程序。

  苹果收购AuthenTec公司不仅是出于安全考虑,而且是为了推行NFC技术、移动钱包、支付和移动电子商务。苹果拥有超过5.75亿个iTunes账户持有者,能够轻易地将生物识别技术及其PassBook应用程序当做未来的数字钱包。

  而且,整个支付过程将会变得非常流畅:你走进一家商店,按下你iPhone上的主键进行支付,然后将你的购物清单记在你的iTunes账户中。在这个交易过程中,苹果还能够收取一定的交易费。哪家供应商不会赶紧抓住这个机会,将iTunes当做新的支付平台呢?尤其是在硬件安装和启动成本非常小的情况下,因为消费者自己口袋里随身带着硬件呢!