处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

传统显示器面临挑战 智能化或成未来趋势

传统显示器面临挑战 智能化或成未来趋势
来源:互联网 时间:2013-08-30

    在目前的电脑使用形态中,显示器可以说是一项功能相当单一的配件。基本上,我们只会在使用台式电脑时需要它,应用形式十分单一。所以,显示器厂商们也在尝试创新,将显示器变得智能化、便携化,来适应市场的需求。很多时候,显示器已经不仅仅是一个液晶面板,而更像是平板电脑,拥有独立的处理器、存储以及操作系统。 

传统显示器销售持续走低

    那么,智能显示器和一体机电脑或是平板的区别是什么?首先,智能显示器是作为一个相对廉价的家庭PC出现,它们大多运行Android系统,使用触控操作,能够在不需要PC的情况下实现一些基本的互联网和多媒体应用需求。当然,作为显示器本身的特性并未改变,只要将PC或是笔记本连接到智能显示器上,通过一个模式切换按键,就能让它变成普通的显示器,实现传统PC的应用形式。

智能显示器就像是一块平板电脑

      尽管这种产品体验可能会有些“界限不清”或是颇具实验性,但是相关分析机构认为,“智能化”仍然是显示器产品的发展规律。由于传统显示器市场的持续走低,厂商们希望通过新概念产品来刺激销量,并且增加利润,所以智能显示器便成为了新的方向。

    相关的市场分析师认为,智能显示器的良好前景在于它的细分化定位。首先,虽然它看起来像是一台一体机,但是产品价格要远远低于真正的WindowsPC,毕竟Android硬件的成本更低。另外,虽然智能显示器的功能与Android平板电脑存在很多相似之处,但是20英寸以上的大屏幕,使得应用形式完全不同。就像智能电视统治客厅、平板电脑在床上使用、智能手机则是外出时的智能装备一样,智能显示器可以改变一些桌面的电脑使用规则,比如你完全不需要打开Windows台式机等上数分钟,直接打开显示器就可以观看在线视频、或是与好友视频聊天,相对简单的操作也适合老人和儿童使用。

    除了目前普遍搭载ARM处理器的产品,英特尔的新一代Atom处理器也有望登陆智能显示器领域,从而加大底层的竞争力度,降低产品的价格。另外,智能显示器的屏幕尺寸也将更加丰富,预计几年内,从17至24英寸的全高清产品、以及27英寸的4K超清产品,都将陆续出现,届时显示器将不再是围绕PC而生的周边,还是一款易用的桌面平板。