处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高清网络摄像机发展现状及技术趋势分析

高清网络摄像机发展现状及技术趋势分析
来源:中国安防展览网 时间:2013-08-30

    随着视频监控领域的日益普及和发展,网络摄像机是用来监测系统,特别是高清时代的来临,也加速了网络摄像机的应用开发。同时,随着人们日益增长的需求,网络摄像机也不断在技术和性能方面改进和升级,新技术不断在快速发展中应用。这里我们从高清摄像机的技术趋势分析一下。 

    在网络摄像机的图像传感器技术的发展,技术规格已经从D1(4千万像素),720p像素(一亿三千万像素)到1080p(两亿像素)高清技术升级,显然已经成为主流的需求,未来的3百万,5百万或一千万像素高清摄像头视频监控项目将持续到应用更加,它是在追求的道路上将会更加清晰。在图像传感器的硬件,CMOSCCD继续在高清网络摄像机时代抢占市场份额,CMOS已经成为主流的传感器。同时,CMOS技术也不断提高,提高灵敏度,曝光时间缩短,低光,如应用广泛的动态特征,CMOSCCD相对优势日益明显。CMOS传感器的响应速度比CCD,因此更适合于高清晰度监视器特性数据量大。像素尺寸不断缩小,减少功率消耗的小型化和低功耗CMOS图像传感器的相机将成为主流消费产品的核心。

    编码芯片市场的竞争已经非常激烈,更多的产品,从Ti和哈斯在国内的应用,其他如安霸,台阶,NXP,三叉戟。哈斯新hi3518芯片,用在高清网络摄像机中,大大改善了图像的质量,更符合成本效益。芯片制造商也在不断的改进技术,如集成ISP,优化算法,以提高视频的稳定性,更具成本效益的产品介绍。而H.264是目前主流的压缩算法。然而,随着视频分辨率的不断提高,流的带宽和存储的压力越来越大。h.265算法是新技术的代表,它以提高压缩效率,减少延误和其他功能。h.265有限的带宽传输高质量的视频,只有原来的一半的带宽播放同样质量的视频。可以使用1-2mbps传输速度传输720P的画面质量实现的,这也意味着,智能手机,平板电脑和其他移动设备将能够直接在线播放1080p全高清视频。h.265标准还支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频,h.265网络跟上显示“分辨率”的步骤,视频标准。h.265算法的应用给视频监控厂商带来新的革命。ONVIF,压力标准和其他国际协议,致力于全球开放的接口标准,推进证券市场应用的网络视频,这些接口标准,确保不同厂家的网络视频产品(网络摄像机,视频,监控平台,具有互操作性等)。在中国市场已经越来越受到企业的重视,国家标准GB/T28181-2011标准的颁布为请求更兼容的原因。在未来的几年内,将成为一个标准的高清摄像机市场的通行证成。

    4G是指第四代移动通信技术,它在一个3G和WLAN能够传输高质量的视频图像技术。从GSM,GPRS向3G和4G,技术也在不断发展完善。4G系统能够100Mbps的下载速度是3G(WCDMA)上网的速度的50倍,上传速度可以达到20Mbps,并能够满足几乎任何用户对无线服务的需求。从开始到现在颁发3G牌照,3G无线网络摄像机也被应用的过程,如:3G巡洋舰,3G的男人,等,无线网络视频市场加速。所以,当官方商业4G技术后,无线网络摄像机,特别是无线高清摄像机的市场需求将大幅增加。

    智能行为分析的特征是目前视频丢失检测图像块的主要应用,人们计算出入口,项目剩下的识别,入侵识别,视频运动检测,识别,所以群众运动和拥塞。从复杂的数据分析,确定行为和类型的智能监控,提供操作指令,数据和信息来实现报警提醒注意,智能检索的智能行为。智能监控是防止犯罪发生的辅助提高监测效率。此外,智能设备选择性地传输视频,从而有效地节省了带宽,大大提高了可用的网络带宽利用率。高清网络摄像机的智能视频算法可以嵌入到相机,并成为集成智能高清摄像机。不仅降低了项目的总体成本,而且提高了监测系统的效率。智能监测技术的发展,已成为市场需求的主要方向,集成智能高清网络摄像机将成为智能视频监控的主流。网络摄像机不仅降低了成本,但也降低了设备节点,提高设备的可靠性。智能监测监控技术的发展已成为一个重要的课题和市场需求。射频识别技术是一种网络技术的应用,可以识别特定的目标,通过无线电信号和素养相关数据没有机械或光学触点之间建立的识别系统的一个特定的目标。高清网络摄像机也可以内置的RFID技术,视频和定位的统一。高清网络摄像机的高清视频成像技术,网络应用也为视频信息的东西,高清网络摄像机的应用智慧将逐渐增加的核心提供了良好的基础。